Informazioni intelligenti per una compressione efficiente

Compressore d'aria per uso industriale

I compressori d'aria industriali svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento dell'impianto, erogando aria compressa affidabile per una serie di applicazioni di processo. Monitoraggio continuo e diagnostica sono fondamentali per garantire i tempi di attività dell'impianto, prevenire guasti costosi e migliorare l'efficienza energetica. Grazie a una visibilità in tempo reale sulle prestazioni, le strutture possono ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e prolungare la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.

Online Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets
Monitoraggio e controllo delle condizioni

Raggiungi prestazioni e affidabilità massime

Migliora l'affidabilità e riduci al minimo le perdite di energia grazie alle informazioni sulle prestazioni del compressore

Sia che si tratti di compressori rotativi a vite o alternativi, questi sono soggetti a vibrazioni, disallineamenti e deterioramento delle prestazioni nel tempo. L'implementazione di strategie di monitoraggio e di controllo consente ai team di rilevare segni precoci di usura o eventi di sovracorrente momentanea, ridurre gli sprechi di energia e ottimizzare le prestazioni. Con la strumentazione e l'analisi giuste, gli operatori possono identificare rapidamente le cause principali, prendere decisioni basate sui dati e migliorare la disponibilità del compressore.

Ottimizza stato ed efficienza energetica dei compressori industriali

Soluzioni per compressori d'aria industriali in azione

Monitora le condizioni del compressore e rispondi alle anomalie prima che si verifichino guasti. Identificare in modo proattivo problemi quali usura dei cuscinetti, disallineamenti o aumenti di pressione è essenziale per mantenere l'integrità dei compressori d'aria. Le soluzioni integrate forniscono dati continui sulle condizioni, consentono la manutenzione predittiva e garantiscono operazioni efficienti. Gli operatori acquisiscono informazioni su stato e prestazioni degli asset, consentendo risposte informate che riducono i fermi imprevisti della produzione e prolungano la durata delle apparecchiature.

Identifica precocemente i trend delle vibrazioni e la degradazione dei cuscinetti

image

Che si tratti di un piccolo compressore per l'aria degli strumenti o di un enorme compressore per il gas da cracking di un impianto di etilene, tutti i compressori hanno elementi rotativi. E dove c'è rotazione, c'è vibrazione. Le vibrazioni eccessive creano problemi costosi, come problemi ai cuscinetti, agli alberi o agli accoppiamenti, causando guasti al compressore e un potenziale arresto dell'unità. Le soluzioni Emerson per il monitoraggio dei compressore online forniscono al team di affidabilità notifiche in caso di eccessive vibrazioni e usura dei cuscinetti, consentendo ai tecnici di effettuare riparazioni o regolazioni per prevenire danni alle apparecchiature ed evitare perdite di produzione.

Esperienza in tutte le tecnologie di automazione

Gruppi di business nei compressori d'aria industriali

La manutenzione di sistemi di compressori efficienti e affidabili richiede tecnologie collaborative che includano la strumentazione, il controllo e la diagnostica. Scopri come ciascun gruppo di business contribuisce a innovazioni mirate che migliorano i tempi di funzionamento dell'impianto del compressore, l'utilizzo dell'energia e l'efficacia della manutenzione.

Massimizza l'affidabilità del sistema dell'aria

Domande frequenti

Esplora le domande frequenti sui tipi di compressori, l'efficienza energetica, le best practice di manutenzione e l'integrazione dei sistemi. Ulteriori informazioni su come le tecnologie Emerson aiutano a migliorare i tempi di attività dell'impianto, ridurre il consumo energetico e garantire un'erogazione d'aria uniforme per le operazioni industriali.

Le misure critiche del compressore includono il monitoraggio della pressione (aspirazione e scarico), della temperatura (aspirazione e scarico), della portata, della corrente e della potenza del motore, dei livelli di vibrazione e l'analisi dell'olio. Queste misure forniscono informazioni essenziali sulle prestazioni, sull'efficienza e sullo stato complessivo del compressore. Gli scostamenti dai valori previsti possono indicare problemi quali perdite delle valvole, problemi meccanici, irregolarità elettriche o contaminanti nel sistema. Il monitoraggio regolare di questi parametri consente di rilevare tempestivamente potenziali problemi, ottimizzando il funzionamento e prevenendo costosi guasti o fermi macchina. 

La sovratensione momentanea è una condizione che si verifica nei compressori dinamici, in particolare nei compressori centrifughi, in cui si verifica un'improvvisa diminuzione della portata erogata dal compressore causata da un aumento della pressione allo scarico del compressore o da una perdita di alimentazione all'aspirazione. Questo può portare a violente fluttuazioni della portata e della pressione, con possibili danni al compressore.

La sovratensione momentanea del compressore è un fenomeno critico che richiede un monitoraggio e un controllo accurati per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del compressore, ridurre al minimo i tempi di fermo e prevenire danni al compressore e alle apparecchiature associate.

Le prestazioni del compressore sono tipicamente misurate in termini di capacità (il volume di gas che può spostare per unità di tempo), incremento di pressione (noto anche come testa) e consumo energetico. Altri parametri importanti sono l'efficienza e l'affidabilità.

Un errore comune è quello di allineare gli asset a freddo senza tenere conto della dilatazione termica. Quando motori, pompe e compressori raggiungono la temperatura di esercizio, si espandono in modo non uniforme. Similmente, quando le tubature si scaldano, si dilatano e causano tensioni sugli asset a cui sono collegate. Ciò che era allineato ora è fuori posizione. La soluzione consiste nel calcolare la quantità di crescita termica prevista o eseguire rilevamenti di allineamento subito dopo lo spegnimento. I sensori Emerson di monitoraggio delle vibrazioni rilevano i cambiamenti nei modelli di vibrazione dopo il riscaldamento dell'impianto, informando le decisioni relative all'allineamento.

Lo scopo dell'allineamento è limitare le vibrazioni ed evitare una tensione eccessiva sugli alberi. Il test finale consiste nel rilevare se le vibrazioni sono inferiori durante il funzionamento a piena temperatura di esercizio, dopo una procedura di allineamento. I sensori Emerson di monitoraggio delle vibrazioni rispondono a questa domanda.