Le tecnologie leader massimizzano la crescita nel bacino del Permiano, ricco di energia
Potenziamento delle capacità
Solo negli ultimi tre anni, Emerson ha installato più di 600 reti wireless e 11.000 dispositivi di misurazione wireless nel Permiano
Una rapida occhiata ai titoli dei giornali sul petrolio e sul gas provenienti dal bacino del Permiano rende tutto più chiaro: l'industria energetica sta vivendo una rinascita. Dopo un 2018 da record, le esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti sono destinate a registrare l'anno più interessante di sempre. Infatti, la U.S. Energy Information Administration prevede che la capacità di esportazione di GNL degli Stati Uniti raddoppierà entro la fine del 2019, diventando la terza più grande al mondo dopo Australia e Qatar.
Il bacino del Permiano, che occupa 86.000 miglia quadrate in Texas, ha un ruolo significativo nel dare impulso a questo slancio. L'U.S. Geological Survey ha scoperto che il Permiano contiene combustibile etraibile per circa 50 anni agli attuali tassi di produzione.
Mentre l'industria volge lo sguardo al Permiano, Emerson sta assumendo un ruolo di leadership con una missione fondamentale: aiutare le aziende a sfruttare le tecnologie per migliorare la produttività della forza lavoro, ottimizzare le operazioni e massimizzare la produzione sicura in uno spazio ricco di energia.
Emerson fornisce soluzioni complete per aiutare le aziende petrolifere e del gas del Permiano a sfruttare le tecnologie di automazione per superare i limiti delle risorse e delle infrastrutture. Le nostre soluzioni tecnologiche avanzate consentono alle aziende di monitorare la produzione e lo stato delle risorse in tutto il mondo. Solo negli ultimi tre anni, Emerson ha installato più di 600 reti wireless e 11.000 dispositivi di misurazione wireless nel Permiano, potenziando le capacità dei clienti desiderosi di sfruttare i vantaggi delle tecnologie di trasformazione digitale.
Per portare nella regione tecnologie e servizi avanzati per il settore petrolifero e del gas, Emerson ha recentemente aperto un nuovo Permian Basin Service Center. Il centro si basa sulla presenza consolidata di Emerson nel bacino del Permiano per contribuire a soddisfare la crescente domanda di tecnologie all'avanguardia che forniscano una conoscenza più approfondita che mai delle operazioni dei clienti, nonché di software e sistemi che consentano ai clienti di utilizzare i dati per ottimizzare e controllare le proprie operazioni. Funge inoltre da centro di formazione e istruzione per la forza lavoro del bacino del Permiano, per fornire le competenze necessarie per stare al passo con l'evoluzione delle tecnologie.
L'efficienza e la capacità produttiva rappresentano un problema significativo per questa regione in rapida espansione. In un contesto di crescente domanda di energia, il Permiano ha l'esigenza critica di ampliare la capacità dei suoi oleodotti per il consumo negli Stati Uniti e l'esportazione. Nel suo nuovo centro, Emerson mette in contatto gli operatori di oleodotti con esperti locali e tecnologie avanzate per contribuire ad ampliare la capacità in modo sicuro.
Un modo per affrontare i problemi di capacità è trasformare il gas naturale estratto dal Permiano in GNL che può essere esportato e venduto in altre aree. La lavorazione del GNL è molto complessa, ma le tecnologie e gli esperti di Emerson collaborano quotidianamente con le aziende per implementare e monitorare soluzioni che consentano di elaborare e trasportare in sicurezza il GNL verso centri di produzione centralizzati. Ciò include nuove soluzioni di monitoraggio avanzate per ridurre la corrosione nelle condutture, rilevare potenziali perdite e aumentare la precisione della contabilità fiscale.
L'affidabilità di questo processo e l'efficienza degli esperti che lo gestiscono sono fondamentali per ottimizzare la produzione in sicurezza. I sensori Emerson e le funzionalità di monitoraggio remoto offrono agli esperti un accesso costante e in tempo reale alla diagnostica per garantire che le risorse continuino a funzionare senza problemi. Per un settore in rapida espansione, che continua a crescere, questa fiducia è fondamentale per mantenere solide le proprie attività.
Mentre il panorama dell'energia continua a cambiare, vediamo un'opportunità per aiutare il settore a perseguire la sua innovazione e mettere a punto le più recenti tecnologie di trasformazione digitale.