Additive Manufacturing Accelerates Industrial Innovation: How 3D Printing Reduces Design Cycles by 85%
Trasformazione digitale

La produzione additiva accelera l'innovazione industriale: riduzione dei cicli di progettazione dell'85% con la stampa 3D

Mentre gli acquirenti esperti di tecnologia abbracciano la stampa 3D di beni di consumo, le organizzazioni industriali e manifatturiere stanno mettendo a punto tecnologie simili per affrontare le più grandi sfide ingegneristiche e produttive dei clienti.

In Emerson, consideriamo la produzione additiva un passo avanti nel futuro: un futuro in cui i tecnici possono affrontare i problemi in modi nuovi ed entusiasmanti.

 

Cos'è la produzione additiva?

Pensa alla stampa 3D applicata alle richieste più complesse del mondo industriale. La produzione additiva descrive la tecnologia che costruisce oggetti tridimensionali aggiungendo materiale, strato dopo strato, partendo da un modello digitale. Gli esperti stanno esplorando rapidamente la grande varietà di utilizzi di questa tecnologia in veloce evoluzione. Mentre la stampa 3D con la plastica sta diventando ormai normalità, la stampa 3D con leghe metalliche è una nuova frontiera che abbatte i limiti imposti dai processi tradizionali.

La produzione additiva consente agli ingegneri di Emerson di espandere il loro pensiero oltre i limiti dei processi produttivi standard. Offre agli ingegneri una soluzione per progettare e produrre delle soluzioni innovative che vengano incontro a processi ancora più esigenti e rigidi. Inoltre, la produzione additiva accelera significativamente la progettazione, la prototipazione e le fasi di test dei nuovi prodotti e promette di semplificare significativamente la filiera della produzione. Emerson sta registrando una riduzione di circa l'85% del tempo di progettazione e di sviluppo dei prodotti ingegnerizzati.

E non sono solo gli ingegneri Emerson a trarre vantaggio dalla produzione additiva. Molti clienti Emerson risolvono problemi specifici in termini di controllo e automazione dei processi. Sia che queste sfide derivino dal fluido di processo che dalle condizioni di processo, la produzione additiva ha migliorato chiaramente la capacità di Emerson di progettare, convalidare e consegnare soluzioni efficaci per i clienti.

"Questa nuova tecnologia introduce e rende possibili innovazioni che prima non potevano esistere al di fuori di una simulazione al computer", ha affermato Adam Boyle, Vice President, North America Manufacturing and Service Operations, Flow Controls. "La produzione additiva consente di trovare rapidamente il design ideale del prodotto. Il nostro team ora può sviluppare e produrre più design contemporaneamente e fare affidamento su test del mondo reale per determinare quale funzionerà meglio. In un settore in cui la sicurezza e le prestazioni sono essenziali, avere questo livello di precisione è fondamentale".

Fallback image

Iniziativa globale di Emerson per la produzione additiva

Emerson ha lanciato il suo programma di produzione additiva preso l'Iowa Innovation Center a Marshalltown. Attraverso una collaborazione con il Singapore Economic Development Board e la Nanyang Technological University, Emerson ha aperto un secondo centro di produzione additiva a Singapore dedicato all'accelerazione della produzione additiva come tecnologia di produzione. Questo centro si dedicherà alla produzione di valvole e componenti per l'automazione per le industrie di processo, con velocità e flessibilità maggiori rispetto alla produzione tradizionale. 

I centri di Emerson continueranno a esplorare i numerosi vantaggi della produzione additiva, in particolare per la catena di fornitura. Avere la capacità di realizzare prodotti su richiesta è importante per un settore che spesso si confronta con le sfide della catena di fornitura inerenti alla fornitura di soluzioni ingegnerizzate a basso volume.

In Emerson vediamo un futuro in cui la produzione additiva aiuterà i clienti a passare più rapidamente dalla progettazione digitale alle soluzioni reali.