Come la tecnologia digital twin basata sull'intelligenza artificiale consente di eseguire test in tempo reale e senza rischi per le operazioni nel settore energetico
La sfida: una componente cruciale dell'innovazione è provare qualcosa di nuovo, per determinare se un approccio diverso può diventare una soluzione rivoluzionaria. Ma per le aziende del settore dell'energia che forniscono elettricità alla rete, non c'è margine di errore: ciò rende l'innovazione una proposta più complicata.
La soluzione: la tecnologia digital twin di Emerson crea una piattaforma virtuale che consente alle aziende di testare le modifiche proposte alle operazioni in tempo reale e senza rischi, prima che vengano applicate all'impianto reale. Grazie a questa piattaforma integrata di controllo e simulazione, Emerson è in grado di creare una replica digitale esatta dell'impianto reale. Questo simulatore ad alta fedeltà, conosciuto come "digital twin", funziona in parallelo con il sistema di controllo reale, permettendo di eseguire test avanzati e assicurare che ogni eventuale modifica non abbia un impatto negativo sulla fornitura elettrica.
Tecnologia all'avanguardia
La tecnologia digital twin non consente semplicemente di testare un prodotto o un componente. Utilizzando i dati delle indagini su come le parti di un sistema funzionano e rispondono all'ambiente, supportati dai dati forniti dai sensori nel mondo fisico, un digital twin può analizzare e simulare le condizioni del mondo reale e rispondere ai cambiamenti operativi. Il digitale twin funge essenzialmente da proxy per la combinazione del mondo reale di esperti e apparecchiature e controlli di monitoraggio, come i sensori.
Un digital twin diventa un esperto virtuale, sostituendo la necessità di test dal vivo ad alto rischio con una simulazione ad alta fedeltà.
Le potenzialità della tecnologia dei gemelli digitali sono ampie e Gartner le ha identificate come una delle tecnologie principali per il rapido progresso dei settori industriali in un mondo post-pandemia.
Impatto sul mondo reale: trasformazione delle operazioni nel settore dell'energia
Questa simulazione avanzata può essere sfruttata su larga scala e anche in condizioni di complessità crescente, funzionando in tempo reale per affrontare i potenziali impatti sulle operazioni industriali e manifatturiere su vasta scala. La tecnologia all'avanguardia sta già avendo un impatto nel settore energetico.
La necessità di test virtuali in tempo reale è più grande che mai. Secondo l'U.S. Energy Information Administration, la domanda globale di energia elettrica sta crescendo più rapidamente della popolazione. Questo aumento della domanda, che esercita un'ulteriore pressione sulla produzione affidabile, sarà accompagnato da un crescente passaggio alle fonti energetiche rinnovabili, che vengono trattate in modo diverso rispetto alle fonti tradizionali.
Sebbene la tendenza verso le energie rinnovabili offra una diversificazione delle risorse energetiche a lungo termine, il "ciclo" degli impianti tradizionali (che consiste nell'accendere e spegnere ripetutamente le fonti di energia fossile) aumenta lo stress sulle apparecchiature, incrementando i costi di manutenzione e aumentando il rischio di interruzioni di corrente non pianificate.
La tecnologia dei digital twin consente alle aziende di testare metodi per unire in modo più efficace queste fonti energetiche senza mettere a rischio le operazioni. Inoltre, grazie ad altre tecnologie Emerson come il riconoscimento di modelli, Pervasive Sensing™ e strumenti analitici, i clienti avranno a disposizione la suite di risorse più recente per raggiungere livelli di prestazioni realmente più elevati.
In sintesi: la tecnologia del digital twin consente alle aziende del settore energetico di testare, prevedere e ottimizzare le operazioni in tempo reale, riducendo così i rischi, tagliando i costi di manutenzione e garantendo prestazioni affidabili della rete elettrica in un contesto di diversificazione delle fonti energetiche.
Grazie alla nostra tecnologia digital twin, vediamo i clienti trascendere le operazioni attuali, lavorando nel presente e nel futuro per massimizzare efficienza e sicurezza.
Scopri come il digital twin e le soluzioni di automazione di Emerson rafforzano la fiducia operativa in tutto il settore dell'energia.