Il nuovo software di interfaccia I/O di Emerson consente di implementare operazioni a prova di futuro, riducendo i costi della modernizzazione fino al 40%

Fallback image

Grazie a DeltaV™ IO.CONNECT, le aziende possono migliorare le proprie prestazioni passando a un sistema di controllo più moderno e, allo stesso tempo, tenere sotto controllo la spesa in conto capitale e ridurre al minimo i rischi mantenendo in servizio i propri investimenti in I/O. Immagine ad alta risoluzione

DeltaV IO.CONNECT consente ai produttori di mantenere l'infrastruttura I/O esistente, ridurre i tempi di inattività, accelerare il ROI e aumentare la flessibilità delle spese di capitale

AUSTIN, Texas (12 ottobre 2022) – Emerson, leader globale nel settore del software e dell'ingegneria, ha rilasciato DeltaV™ IO.CONNECT, un nuovo servizio software in abbonamento progettato per aiutare gli impianti a semplificare la modernizzazione con un percorso ad architettura aperta che rende possibile la transizione a schemi di controllo più efficienti senza la necessità di rinnovare completamente l'infrastruttura esistente. In un impianto tradizionale con decine di migliaia di punti di I/O e molti controllori, il sistema consente di risparmiare centinaia o migliaia di ore di manodopera e fino al 40% del capitale necessario per un aggiornamento completo delle attività di eliminazione e sostituzione.

Molti impianti che utilizzano ancora sistemi di controllo di 20 o 30 anni fa non riescono a sfruttare i vantaggi delle moderne tecnologie digitali che ottimizzano le operazioni e migliorano la sostenibilità. La modernizzazione di questi sistemi è resa più complessa dalla notevole spesa in termini di tempo, manodopera e capitale necessaria per convertire i vecchi cablaggi, terminazioni e altre infrastrutture su cui sono stati costruiti, "imprigionando" gli impianti tra tecnologie di controllo legacy e costosi contratti di assistenza.

DeltaV IO.CONNECT offre un percorso più rapido, semplice e conveniente per sostituire qualsiasi sistema legacy con un nuovo sistema di controllo distribuito DeltaV, lasciando al contempo in opera l'infrastruttura I/O esistente. La soluzione viene fornita come componente software in abbonamento dell'offerta Guardian™ Support di Emerson, per aiutare gli impianti a rimanere sempre aggiornati, raggiungere obiettivi strategici e soddisfare le esigenze aziendali con operazioni a prova di futuro. Per la configurazione e la manutenzione dell'I/O non è necessario alcun software di fornitori legacy.

Preservando l'I/O esistente e lasciando intatto il cablaggio, gli impianti possono ridurre i tempi di transizione verso il nuovo sistema di oltre il 90%, mantenendo la produzione al passo, riducendo inoltre i rischi e i tempi di inattività. Una volta che viene installata l’interfaccia e che l’impianto utilizza la nuova tecnologia di controllo, i tecnici possono aggiornare l'I/O secondo la pianificazione preferita mentre l'impianto rimane in funzione, trasferendo le spese in conto capitale al budget operativo e consentendo un immediato ritorno sugli investimenti grazie alle migliori prestazioni di controllo dei processi.

"Molte delle migliori pratiche per una maggiore visibilità e prestazioni migliorate sono fuori dalla portata dei numerosi impianti che ancora oggi utilizzano apparecchiature obsolete", ha affermato Claudio Fayad, vicepresidente della divisione tecnologia per i sistemi e le soluzioni di processo di Emerson.

"Inoltre, molti dei sistemi più vecchi stanno raggiungendo la fine del proprio ciclo di vita di assistenza tecnica, costringendo alcuni impianti a rinnovarsi in tempi molto ristretti. DeltaV IO.CONNECT consente agli impianti industriali di scegliere un sistema di controllo digitale con tutte le funzioni di automazione avanzate necessarie, pur continuando a scalare al proprio ritmo e gestire al meglio le interruzioni e le spese di capitale legate alla transizione", ha ribadito Fayad.

La soluzione DeltaV IO.CONNECT sarà presentata all'Emerson Global Users Exchange, dal 24 al 28 ottobre 2022 a Grapevine, Texas.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.