Emerson aggiorna il trasmettitore di pressione per un'esperienza più rapida e intuitiva
Le nuove funzionalità del trasmettitore di pressione Rosemount™ 3051 lo rendono più facile da usare, forniscono maggiori informazioni e aggiungono funzionalità diagnostiche, consentendo così di migliorare le prestazioni di messa in servizio, manutenzione e risoluzione dei problemi. Immagine ad alta risoluzione
Le nuove funzionalità del trasmettitore di pressione Rosemount 3051 offrono connettività mobile reattiva, migliorano l'efficienza e garantiscono strutture più sicure
SHAKOPEE, Minn. (7 novembre 2022) – Emerson ha presentato oggi il trasmettitore di pressione Rosemount™ 3051 potenziato che aggiunge nuove funzionalità al dispositivo che gode della fiducia degli utenti da oltre trent'anni. Le nuove potenti funzionalità facilitano l'uso di Rosemount 3051 e offrono una maggiore quantità di informazioni e dati diagnostici, tutte caratteristiche che migliorano le prestazioni e i tempi di messa in opera, manutenzione e risoluzione dei problemi. Il trasmettitore Rosemount 3051 offre la stessa affidabilità e qualità che i clienti si aspettano da Emerson, ma ora con funzionalità moderne che aiutano i team a essere più efficienti, le strutture più sicure e le operazioni complessive più redditizie.
Le interfacce utente del trasmettitore di pressione Rosemount 3051 sono state riprogettate per offrire una struttura di menu semplificata e basata sulle attività, con una navigazione comune tra sistema host e strumenti di configurazione per un'esperienza utente più rapida e intuitiva. Il nuovo visualizzatore grafico ad alto contrasto retroilluminato può funzionare in otto lingue diverse e le sue icone visive offrono informazioni più approfondite sullo stato del trasmettitore, per un'esperienza più intuitiva.
La nuova tecnologia wireless Bluetooth® semplifica le attività di configurazione e manutenzione senza la necessità di connettersi fisicamente a un dispositivo, rendendo la manutenzione più sicura eliminando la necessità di salire su scale o serbatoi, ottenere permessi per lavorazioni a caldo o accedere a luoghi pericolosi. Con pochi semplici input e la protezione tramite password integrata, gli utenti disporranno di una connessione dati crittografata dal trasmettitore al dispositivo mobile o allo strumento di configurazione.
Ulteriori aggiornamenti del trasmettitore includono funzionalità che in passato erano limitate ai misuratori di portata e ai dispositivi di livello. Ora gli operatori possono configurare facilmente il dispositivo per misurare la portata e tenere traccia del flusso totale. Le misurazioni dei livelli sono più semplici con un configuratore integrato per impostare le uscite dei livelli. Sono possibili anche misurazioni del volume per i tipi di serbatoio comuni o anche per serbatoi personalizzati che richiedono una tavola di misurazione.
Il dispositivo Rosemount 3051 consente di identificare i problemi nei circuiti elettrici e nelle linee di impulso utilizzando la diagnostica integrata. È in grado di identificare i problemi che potrebbero causare la ricezione di misurazioni errate da parte del sistema di controllo, con il rischio di compromettere la sicurezza e la qualità delle decisioni. Tutti gli eventi diagnostici vengono tracciati nel registro diagnostico integrato, che consente agli utenti di conoscere sempre lo stato del dispositivo, anche quando non sono connessi a esso. Queste funzionalità aiutano i tecnici dell'assistenza ad affrontare più rapidamente i potenziali problemi, individuandoli tempestivamente, quando possono ancora essere risolti prima che mettano a rischio la sicurezza delle persone, le operazioni e l'ambiente.
La forza lavoro odierna si aspetta che la tecnologia sia intuitiva, mobile e reattiva. Grazie a display grafici migliorati, alla tecnologia wireless Bluetooth e a una maggiore facilità d'uso complessiva, il trasmettitore di pressione Rosemount 3051 di Emerson soddisfa le aspettative di modernizzazione delle operazioni, rendendo più sicura l'interazione con le apparecchiature sul campo e più efficiente la gestione della manutenzione e dell'assistenza.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su XFacebookLinkedInYouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per le industrie più importanti del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.