Il software Emerson automatizza la rivoluzionaria Nanogrid House a corrente continua della Purdue University

Fallback image

Il software e le tecnologie Ovation™ di Emerson fungono da "cervello" di una casa degli anni '20 a West Lafayette, nell'Indiana, che è stata convertita per funzionare interamente con corrente continua (CC). Gli studenti laureati vivono nella casa a tempo pieno, mentre i ricercatori della Purdue University (da sinistra a destra) Eckhard Groll, Jonathan Ore e Alex Boanta utilizzano la piattaforma Ovation per monitorare l'efficienza energetica della propria nanorete CC autonoma. Foto di: Purdue University. Immagine ad alta risoluzione

Il "laboratorio vivente" è un progetto per sistemi elettrici residenziali sostenibili che potrebbero ridurre le emissioni del 55% e far risparmiare ai proprietari di immobili fino al 44% sui costi energetici annuali

PITTSBURGH(6 dicembre 2022) – La Purdue University sta utilizzando le avanzate tecnologie digitali di Emerson (NYSE: EMR), leader globale nel software e nell'ingegneria, per automatizzare la propria Nanogrid House, un laboratorio vivente dedicato alla ricerca sulle abitazioni ad alta efficienza energetica. Rispetto alle case e alle aziende odierne, alimentate in prevalenza a corrente alternata (CA), la Nanogrid House può passare dall'alimentazione a corrente alternata a quella a corrente continua (CC), aumentando così le opportunità di utilizzo delle energie rinnovabili e riducendo i costi energetici per i proprietari di immobili.

L'alimentazione CA ad alta tensione che provene dalla rete deve essere convertita in CC per far funzionare i dispositivi domestici, con una conseguente perdita di tempo e denaro. Inoltre, le nuove fonti di energia rinnovabile come quella solare ed eolica forniscono direttamente energia CC, che però non è compatibile con le infrastrutture elettriche domestiche esistenti. La Nanogrid House consente ai ricercatori di sviluppare tecnologie per risolvere questo problema in previsione di un futuro passaggio all'alimentazione CC in tutto il Paese. 

"Mentre continuiamo ad affrontare condizioni meteorologiche estreme, una casa con alimentazione CC è particolarmente adatta al futuro della produzione energetica, consentendo ai proprietari di trasformare le proprie abitazioni in nanoreti efficienti e autosufficienti in termini di produzione e consumo", ha affermato Bob Yeager, presidente della divisione Power and Water di Emerson.

Grazie all' esperienza di Emerson accumulata nel campo delle energie rinnovabili e al software e alle tecnologie Ovation™, i ricercatori della Purdue University hanno ristrutturato un'intera casa in modo da farla funzionare con la propria nanogrid con alimentazione CC. La nanogrid integra sia l'alimentazione CA proveniente dalle utenze elettriche locali che quella CC proveniente da pannelli solari, turbine eoliche o accumulatori. 

Queste fonti di energia sostenibile aiutano a ridurre l'impronta di carbonio della casa di circa il 55% e a ridurre i costi energetici annuali fino al 44%. Inoltre, la Nanogrid House può auto-sostenersi per brevi periodi di tempo, generando la propria energia rinnovabile e staccandosi dalla rete con l'ausilio dell'energia accumulata in loco.

"Man mano che i consumatori aggiungono soluzioni elettriche sostenibili basate su CC alle proprie case, la necessità di un'infrastruttura a bassa tensione e più efficiente dal punto di vista energetico continuerà ad aumentare", hanno affermato Eckhard A. Groll, William E. e Florence E. Perry capo dell'ingegneria meccanica e professore Reilly di ingegneria meccanica, Purdue University. "L'esperienza di Emerson nel campo dei software di automazione per la produzione di energia e la sostenibilità ci ha aiutato a progettare una soluzione di nanorete CC che un giorno potrebbe diventare lo standard nazionale".

Il software e le tecnologie Ovation™ di Emerson forniscono al progetto una base di automazione digitale che integra i dati forniti dagli impianti di generazione di energia, produzione di calore e raffreddamento e accumulo in batterie della casa. Il software Ovation funge da "cervello" della casa gestendo il controllo della tensione, la distribuzione dell'energia e il carico e ottimizzando in modo intelligente il funzionamento delle apparecchiature della nanorete.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per le industrie più importanti del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita Emerson.com.