Il nuovo software di ingegnerizzazione di Emerson accelera la modernizzazione degli impianti grazie all'intelligenza artificiale
REVAMP è una soluzione software innovativa, basata su cloud, che gestisce la transizione delle applicazioni legacy al controllo ottimale. Immagine ad alta risoluzione
REVAMP semplifica e velocizza la transizione verso un'architettura di automazione moderna, riducendo i costi di gestione fino al 15%
AUSTIN, Texas (29 agosto 2023) – Emerson, leader globale di tecnologia e software (NYSE: EMR), sta aiutando i clienti a passare in modo più rapido ed efficiente dalla tecnologia legacy alla moderna architettura di automazione DeltaV™ che modernizza e digitalizza le operazioni. La soluzione software avanzata REVAMP di Emerson utilizza il cloud computing e l'intelligenza artificiale (AI) per automatizzare fino al 70% della configurazione del sistema, ridurre gli errori e i lavori di conversione manuale e abbassare i costi in conto capitale fino al 15%.
"Troppo spesso i team che lavorano ai progetti di modernizzazione si scoprono in ritardo sulla tabella di marcia a causa di carichi di lavoro pesanti e imprevisti e di errori dovuti alle conversioni manuali", ha dichiarato Claudio Fayad, Vice President of Tecnology for Process Systems and Solutions di Emerson. "REVAMP di Emerson aiuta i team di progettazione a modernizzare i sistemi in modo più semplice, puntuale e nel rispetto del budget, riducendo al minimo gli errori e le interruzioni della produzione".
Le aziende che intendono modernizzare i sistemi di controllo e sicurezza spesso assumono come punto di partenza un codice vecchio di decenni che deve essere quindi trasferito al software attuale. La conversione e la documentazione manuali di questo codice è un processo arduo che aumenta notevolmente i requisiti di tempo e capitale per questi progetti.
Il software avanzato REVAMP di Emerson combina un'ampia base di conoscenze provenienti da progetti di modernizzazione simili con la libreria di esperienze di Emerson per sviluppare modelli di intelligenza artificiale in continuo aggiornamento. Ogni sistema di controllo modernizzato si ricollega al software REVAMP, creando algoritmi di apprendimento che diventano sempre più intelligenti e veloci nella conversione del codice legacy.
Lintelligenza artificiale applicata in REVAMP informa i team di progetto dei requisiti di progettazione prima ancora che inizino i progetti di migrazione, semplificando così la pianificazione. Il motore di intelligenza artificiale analizza i file nativi dei sistemi di controllo distribuiti, dei sistemi di sicurezza strumentati o dei backup dei controllori logici programmabili esistenti, utilizzando una libreria globale di migliaia di progetti già implementati per ordinare, selezionare e automatizzare le attività di progettazione. Il progetto di modernizzazione viene automaticamente documentato in modo completo, con porzioni significative che possono essere generate nel sistema di controllo DeltaV, abilitando le funzionalità più recenti e utilizzando standard moderni.
I team di progetto di Emerson di tutto il mondo hanno accesso alle funzionalità e alle librerie più recenti di questo strumento sicuro e cloud-native. Inoltre, grazie all'apprendimento automatico incorporato, le librerie si arricchiscono e migliorano man mano che i progetti diventano più efficienti nel tempo.
Scopri di più su Emerson.com/revamp.
Media::
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.