I bioreattori Sartorius integrano la tecnologia Emerson per velocizzare l’introduzione di nuove terapie sul mercato

Fallback image

Il DCS DeltaV™ di Emerson è integrato in Biostat STR® di terza generazione di Sartorius, per semplificare l'integrazione delle apparecchiature per una commercializzazione più rapida. Foto di: Sartorius. Immagine ad alta risoluzione

Il sistema di controllo DeltaV integrato di serie nei bioreattori Biostat STR di Sartorius offre una base per operazioni semi-autonome e un tempo di integrazione inferiore fino all'80%

AUSTIN, Texas (3 agosto 2023) - Emerson, leader globale nella tecnologia e nel software, ha collaborato con Sartorius, azienda biofarmaceutica leader a livello internazionale, per integrare in modo nativo la famiglia di bioreattori Biostat STR® di terza generazione di Sartorius con il sistema di controllo distribuito DeltaV™ (DCS) di Emerson. Biostat STR di terza generazione per DeltaV di Emerson, una variante della famiglia Biostat STR Generation 3, è una soluzione pre-ingegnerizzata che offre una connettività intuitiva per accelerare e semplificare il processo di immissione sul mercato di terapie che migliorano la qualità della vita dei pazienti

Il sistema DCS di un impianto di produzione fornisce un'automazione critica delle operazioni per una produzione più rapida e sicura. Spesso le aziende biotecnologiche hanno difficoltà a connettere le apparecchiature di processo al sistema di automazione dei propri impianti, perché l'ingegnerizzazione e la configurazione delle apparecchiature è complessa e richiede molto tempo. Biostat STR di terza generazione integrato di serie con il sistema DCS DeltaV di un impianto elimina tale complessità per uno dei componenti più utilizzati nella produzione biofarmaceutica. Sartorius progetta specificatamente e pre-ingenerizza da zero i bioreattori con componenti DeltaV. Il toolkit di configurazione sviluppato da Emerson e Sartorius dispone di una libreria di modelli che forniscono una configurazione standardizzata. 

Utilizzando la libreria, i team possono integrare i bioreattori nel loro sistema di controllo in modo rapido e semplice, pronti all'uso. I siti di produttivi prevedono di risparmiare fino all'80% del tempo di integrazione delle proprie apparecchiature, sfruttando le funzionalità migliorate e la diagnostica del DCS DeltaV. La maggiore automazione riduce la necessità di operazioni manuali, aumentando in definitiva la qualità e accelerando il time-to-market. 

"Uno dei maggiori ostacoli alla rapida ditribuzione di nuovi trattamenti è il tempo necessario per collegare le nuove apparecchiature al sistema di controllo dell'impianto", ha affermato Nathan Pettus, President della divisione Process Systems and Solutions di Emerson. "Lavorando a stretto contatto con Sartorius per incorporare in modo ottimale le nostre tecnologie e il nostro software DeltaV nei bioreattori di Sartorius, abbiamo realizzato insieme uno dei componenti più critici della produzione biofarmaceutica pronto per la connessione immediata per accelerare l'immissione sul mercato". 

I bioreattori Biostat STR di terza generazione integrati nel sistema DCS DeltaV di Emerson sono sviluppati con tecnologie, incluso il marshalling elettronico DeltaV con dispositivi CHARMs, volte a ridurre il cablaggio e il lavoro di configurazione durante l'installazione. I bioreattori possono integrarsi perfettamente con il controllore DeltaV PK di Emerson nonché con i controllori della Serie S, e SerieM. I modelli integrati offrono configurazioni standardizzate per gli utilizzi più comuni, consentendo ai team di utilizzare le impostazioni standard per portare online le operazioni rapidamente e in modo sicuro e avere la possibilità di modificare velocemente tali operazioni, per soddisfare le necessità del mercato in continua evoluzione.

“Il settore biofarmaceutico richiede attrezzature di bioprocesso modulari e scalabili per produrre in modo rapido e facile i trattamenti attesi dai pazienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Mario Becker, Head of Bioreactor Technologies di Sartorius. “Integrando il software e la tecnologia di Emerson nella nostra variante Biostat STR DeltaV, aiutiamo i nostri clienti a portare rapidamente online le operazioni, mantenendo al contempo flessibilità, scalabilità e le strategie delle buone pratiche di produzione correnti, fondamentali per fornire trattamenti di alta qualità”.

La configurazione e l'integrazione facilitate dei bioreattori Biostat di terza generazioni integrati con il DCS DeltaV aiuta i produttori di biotecnologie a realizzare un impianto connesso, una strategia fondamentale per raggiungere il livello 3 del modello di maturità degli impianti digitali Biophorum. Inoltre, il maggiore accesso a strategie di automazione e diagnostica avanzate dal sistema DCS DeltaV aiuta a preparare l'impianto per le tecnologie più predittive necessarie per soddisfare il livello 4. Ogni passo avanti nella maturità digitale avvicina gli impianti al funzionamento autonomo. Gli impianti ottengono inoltre una scalabilità più semplice, poiché le tecniche di installazione possono essere replicate in modo rapido e intuitivo in diverse aree di processo o in diversi impianti in tutto il mondo.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.