Con i nuovi agenti intelligenti Emerson amplia il portafoglio di prodotti di intelligenza artificiale Ovation

Opened ingredient

Progettati per integrarsi alla perfezione con la versione 4.0 della piattaforma di automazione Ovation, i nuovi agenti di intelligenza artificiale di Ovation si integrano nei flussi di lavoro e negli strumenti operativi nativi, eliminando la necessità di passare da un sistema all'altro. Immagine ad alta risoluzione

I nuovi agenti di intelligenza artificiale Ovation consentono agli operatori di risolvere problemi complessi in una frazione del tempo necessario in precedenza, per garantire operazioni dell'impianto più rapide e intelligenti
  • Alcuni dei nuovi agenti di intelligenza artificiale di Ovation sono Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent e Loop Performance Monitor Agent.
  • Progettati per integrarsi alla perfezione con la versione 4.0 della piattaforma di automazione Ovation, i nuovi agenti di intelligenza artificiale di Ovation si integrano nei flussi di lavoro e negli strumenti operativi nativi, eliminando la necessità di passare da un sistema all'altro.
  • Le consulenze e le raccomandazioni contestuali vengono fornite direttamente all'interno dei flussi di lavoro di controllo, allarme e manutenzione dell'operatore, sostituendo le analisi autonome o la correlazione manuale dei dati, per un'azione più rapida e tempestiva.
  • Gli agenti di intelligenza artificiale riducono i tempi necessari per la diagnostica e l'analisi da ore o giorni a pochi minuti, risolvendo alcuni dei problemi del settore, come le transizioni della forza lavoro, l'aumento della complessità operativa e il sovraccarico di informazioni per gli operatori.
  • Il design human-in-the-loop garantisce che gli operatori mantengano sempre il controllo. Gli agenti di intelligenza artificiale operano in modo proattivo in background, analizzando le condizioni dell'impianto e consigliando ottimizzazioni.

PITTSBURGH (27 luglio 2026) – Emerson, leader mondiale dell'automazione (NYSE: EMR) ha presentato oggi i nuovi agenti di intelligenza artificiale Ovation™ per i settori energetico e idrico, ampliando le funzionalità di intelligenza artificiale della versione 4.0 della piattaforma di automazione Ovation. I cinque nuovi agenti, Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent e Loop Performance Monitor Agent, forniranno al personale dell'impianto informazioni fondamentali monitorando, analizzando e consigliando in modo costante le azioni da intraprendere per le operazioni critiche dell'impianto.

Questa espansione è basata sul successo di Ovation Virtual Advisor e offre nuove funzionalità al crescente portafoglio di soluzioni di intelligenza artificiale Ovation per il settore energetico e idrico, trasformando il modo in cui gli operatori prendono le decisioni. Mentre Ovation Virtual Advisor fornisce informazioni in tempo reale basate sull'intelligenza artificiale mediante l'interazione in linguaggio naturale, i nuovi agenti di intelligenza artificiale sono sincronizzati con il sistema Ovation 4.0 e lavorano in modo autonomo in background, monitorando in modo costante le condizioni di impianto e apparecchiature e consigliando le potenziali ottimizzazioni.

"Gli agenti di intelligenza artificiale Ovation rappresentano un importante cambiamento nel nostro portafoglio di prodotti di intelligenza artificiale, rappresentando un progresso significativo nel modo in cui aiutiamo i nostri clienti a costruire operazioni più intelligenti, efficienti e resilienti". ha dichiarato Bob Yeager, Presidente del business Power and Water Solutions di Emerson. "Gli agenti basati sull'intelligenza artificiale gestiscono complesse analisi dei dati e il riconoscimento dei pattern per monitorare lo stato delle risorse, eseguire simulazioni, prevedere i guasti e definire le priorità per gli interventi. Questi potenti strumenti consentono agli operatori di passare da una pianificazione reattiva a una proattiva, senza interrompere i flussi di lavoro quotidiani".

Gli agenti di intelligenza artificiale Ovation saranno distribuiti in fasi, con le seguenti inclusioni nella prima fase:

  • Sequence Assistant Agent: offre una guida dell'IA per strumenti logici di controllo basati su funzioni di sequenza, generando prompt sensibili al contesto da deviazioni in tempo reale ed errori storici. Durante l'avvio di una turbina a vapore, ad esempio, l'agente può individuare il motivo per cui una sequenza si è bloccata e avvisare l'operatore con l'azione correttiva consigliata, risolvendo in pochi secondi problemi che tradizionalmente potevano richiedere ore di indagini manuali.

  • Alarm Insights Agent: assegna priorità e riepiloga il contesto degli allarmi durante i sovraccarichi di allarmi, aiutando gli operatori a concentrarsi sugli allarmi più importanti e sulle azioni consigliate invece di essere sopraffatti da centinaia di allarmi contemporanei.

  • Predictive Maintenance Agent: funge da sistema di allerta precoce per le apparecchiature critiche dell'impianto, rilevandone il degrado, dando priorità alla manutenzione e aiutando a prevenire guasti non pianificati.

  • Root Cause Agent: esegue un'analisi in tempo reale delle cause principali che va oltre il sistema di controllo per analizzare il processo dell'impianto in funzione. Correlando allarmi, interventi e condizioni attive dell'apparecchiatura, l'agente identifica le cause principali dei problemi critici degli asset, consentendo ai team di manutenzione di passare da azioni reattive a proattive.

  • Loop Performance Monitor Agent: analizza costantemente le prestazioni del circuito di controllo per identificare i circuiti con scarse prestazioni, anche per problemi quali oscillazioni, banda morta e regolazione errata, e genera raccomandazioni supportate da prove per la revisione tecnica.

Impatto sul mondo reale e architettura integrata

A differenza delle interfacce in stile chatbot o dei livelli di analisi esterni, i nuovi agenti di intelligenza artificiale di Emerson sono progettati per una perfetta integrazione con la piattaforma di automazione Ovation 4.0, gestita all'interno della piattaforma e supportata da decenni di esperienza nel settore energetico e idrico. Basati su un design human-in-the-loop, gli agenti operano in modo proattivo, funzionando in background e segnalando i problemi agli operatori, agendo con l'approvazione umana. Ogni raccomandazione passa attraverso operatori umani che mantengono il pieno controllo.

Le prime implementazioni dimostrano un impatto misurabile. In uno scenario, Sequence Assistant Agent ha identificato una condizione permissiva errata in pochi secondi, una diagnosi che in precedenza avrebbe richiesto ore di indagine manuale su diagrammi logici e valori puntuali. Presso un'altra importante azienda di pubblica utilità, Predictive Maintenance Agent ha rilevato le anomalie più sottili delle apparecchiature prima che diventassero critiche, evitando costosi tempi di inattività non pianificati.

Allineamento strategico con le operazioni basate sull'intelligenza artificiale

I cinque nuovi agenti di intelligenza artificiale di Ovation verranno lanciati questo autunno, consentendo ai clienti di iniziare a implementare singoli agenti su misura per le loro priorità operative ed espandere il proprio portafoglio nel tempo in base all'evoluzione delle esigenze. La roadmap più ampia prevede altri 28 agenti pianificati che coprono operazioni, manutenzione, ottimizzazione, strumentazione e controllo, gestione e funzioni interdominio. Emerson presenterà inoltre Ovation AI Agent Builder alla Ovation Users Group Conference di quest'anno, dimostrando come intende aiutare gli utenti a progettare, implementare e personalizzare agenti esclusivi specifici per le loro operazioni, creando un percorso dinamico e scalabile per l'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale.

Gli agenti di intelligenza artificiale Ovation rientrano del continuo impegno di Emerson per l'innovazione, introducendo nuove funzionalità che forniscono informazioni basate sull'intelligenza artificiale per aiutare i clienti a migliorare il processo decisionale e creare valore aziendale.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.