Emerson lancia la nuova piattaforma IIoT per una visibilità wireless estesa senza le costose modifiche da apportare all'infrastruttura

Fallback image

Il ripetitore wireless Rosemount™ Synchros™ e il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros™ consentono un monitoraggio wireless scalabile e una maggiore visibilità degli asset. Immagine ad alta risoluzione

video-media
Emerson Synchros™

Emerson Synchros™ consente il monitoraggio continuo degli asset con tecnologia wireless, fornendo informazioni di utilità pratica per la riduzione dei tempi di inattività e l'ottimizzazione delle operazioni. Collegamento al video

La soluzione di monitoraggio wireless degli asset Synchros di Emerson aiuta a digitalizzare i punti di ispezione, ridurre gli interventi manuali e migliorare i processi decisionali operativi

SHAKOPEE, Minnesota (20 maggio 2026) - Oggi Emerson ha annunciato il rilascio della piattaforma dell' Industrial Internet of Things (IIoT) Emerson Synchros™, una nuova suite di tecnologie che espande la visibilità sullo stato degli asset e migliora le decisioni di manutenzione grazie a un'architettura wireless flessibile progettata per una rapida implementazione nelle strutture già esistenti.

In molte operazioni la manutenzione e il monitoraggio delle risorse dipendono ancora da cicli manuali periodici a causa di problemi logistici e costi. Questo spesso crea delle lacune che impediscono di individuare tempestivamente i problemi emergenti. La piattaforma Synchros di Emerson consente di ovviare a questo problema offrendo un approccio più pratico e scalabile al monitoraggio continuo. I team di manutenzione e operativi ora possono digitalizzare i punti di ispezione ed estendere la visibilità utilizzando un'architettura wireless flessibile basata sulla tecnologia WirelessHART®.

Progettata per le industrie di processo di rilevanza critica (chimica, petrolio e gas, energia, biotecnologie e acqua/acque reflue, ad esempio) la piattaforma Synchros di Emerson consente alle organizzazioni di iniziare con le applicazioni di monitoraggio di più alto valore per poi espandersi nel tempo utilizzando una piattaforma comune compatibile con l'infrastruttura già esistente.

"È da tempo che i team si trovano a dover valutare i compromessi tra visibilità e costo degli asset di strumentazione", ha affermato Andrew Kravitz, Vice President, Cross-Portfolio Technology and Innovation di Emerson. "I dispositivi Synchros risolvono questi problemi offrendo agli utenti finali un metodo adeguato allo scopo per digitalizzare i programmi di ispezione, espandere su larga scala la visibilità e passare dai controlli periodici a informazioni costanti, per ottenere operazioni più efficienti e affidabili".

La versione iniziale comprende il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros e il ripetitore wireless Rosemount Synchros, che insieme forniscono funzionalità di monitoraggio wireless scalabili. Il monitor della temperatura digitalizza le misure manuali precedenti, mentre il ripetitore estende la copertura della rete per consentire un'implementazione più ampia senza infrastrutture aggiuntive.

Con l'evoluzione della piattaforma, Emerson introdurrà ulteriori dispositivi e opzioni di connettività, consentendo agli utenti finali di espandere i programmi di monitoraggio e promuovere le iniziative di trasformazione digitale. I nuovi dispositivi misureranno più parametri del processo, come la pressione e altri. Ulteriori opzioni di connettività possono soddisfare una gamma più ampia di applicazioni, come quelle con risorse distribuite su una vasta area geografica, ad esempio i sistemi idrici/fognari e la rete elettrica.

Il monitor della temperatura Rosemount Synchros è progettato per raccogliere i dati sulla temperatura superficiale e ambientale che possono rivelare condizioni anomale su asset come pompe, scambiatori di calore, apparecchiature rotative, sistemi a vapore e sistemi di tracciamento del calore, aiutando i team a indagare più rapidamente sui problemi e a prendere decisioni di manutenzione più informate.

Progettata per ambienti industriali reali, la piattaforma Synchros di Emerson supporta l'implementazione in aree pericolose e condizioni difficili. Design robusto e funzionalità di installazione semplificate consentono alle organizzazioni di implementare e scalare con sicurezza, riducendo al contempo i costi di formazione e la complessità della manutenzione.

Scopri di più su www.emerson.com/synchros.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.