Emerson aggiorna la protezione delle turbomacchine e il monitoraggio dell'integrità delle risorse per operazioni più sicure
Il sistema di protezione avanzato AMS 6500 ATG di Emerson e il software di monitoraggio dell'integrità delle risorse AMS Machine Works offrono flusso continuo di dati, analisi avanzate e visibilità in tempo reale sulle condizioni degli asset di turbomacchine ad alta criticità. Immagine ad alta risoluzione
AMS 6500 ATG versione 5.0 e il software AMS Machine Works versione 2.4 consentono lo streaming continuo dei dati per analisi più approfondite di avvio e arresto
- Emerson potenzia la protezione e il monitoraggio delle turbomacchine con aggiornamenti ad AMS 6500 ATG e al software AMS Machine Works.
- Lo streaming continuo e illimitato dei dati consente analisi più approfondite lungo l’intero ciclo di avvio e arresto delle turbomacchine.
- Informazioni migliorate favoriscono operazioni più sicure e una migliore integrità delle risorse grazie alla visibilità avanzata dei trend e in tempo reale.
- Nuovi pannelli di controllo programmabili e una connettività semplificata migliorano l'usabilità e la sicurezza informatica negli ambienti critici dei macchinari.
AUSTIN, Texas (8 settembre 2026) – Emerson, leader globale nel campo dell'automazione, ha annunciato aggiornamenti sia al sistema di protezione online AMS 6500 ATG con previsione integrata sia al software di monitoraggio dell'integrità delle risorse AMS Machine Works. Le nuove funzionalità di entrambi i sistemi sono state progettate in parallelo per migliorare l'analisi delle turbomacchine critiche, in particolare per supportare attività complesse e ad alto rischio come l'avvio e l'arresto dei macchinari.
I sistemi di protezione sono fondamentali per il funzionamento sicuro delle turbomacchine, ma in passato la raccolta dei dati dai sistemi più efficaci era solitamente limitata a pochi minuti di funzionamento. Inoltre, maggiore era la qualità dei dati raccolti, più limitata era la finestra di raccolta. Tuttavia, l'avvio o l'arresto delle turbomacchine può richiedere ore o addirittura giorni: operatori e analisti hanno bisogno di tempi di informazione più lunghi per comprendere meglio cosa sta accadendo durante queste operazioni complesse.
AMS 6500 ATG versione 5.0 e il software AMS Machine Works versione 2.4 sono stati aggiornati per supportare la trasmissione continua e illimitata dei dati della macchina dal sistema di protezione alla piattaforma di analisi, aiutando gli operatori a comprendere meglio cosa accade durante attività complesse e consentendo agli analisti di eseguire analisi più complete e analisi delle tendenze a lungo termine in AMS Machine Works.
"Nelle operazioni complesse, gli operatori e i tecnici hanno bisogno di informazioni operative precise, come la capacità di vedere quando i macchinari raggiungono la loro frequenza naturale, in modo da poter migliorare le velocità di controllo", ha affermato Ben Swisher, vicepresidente e direttore generale delle soluzioni per l'affidabilità di Emerson. "Grazie al continuo flusso di dati da AMS 6500 ATG ad AMS Machine Works, gli operatori, il personale addetto alla manutenzione e gli analisti dispongono dei dati necessari per ottenere informazioni più approfondite sulla sicurezza delle operazioni e sull'integrità a lungo termine delle risorse".
Gli ultimi miglioramenti apportati a AMS 6500 ATG e al software AMS Machine Works offrono agli utenti una maggiore visibilità sull'evoluzione delle risorse e delle operazioni. Con l'accesso a dati più lunghi e più frequenti, gli analisti possono utilizzare AMS Machine Works per analizzare in modo più efficace le tendenze delle informazioni in streaming per il sistema AMS 6500 ATG e i dati provenienti da altre fonti, e tali tendenze possono essere collegate direttamente agli allarmi. Gli operatori possono inoltre visualizzare dati in tempo reale che illustrano ciò che accade nelle macchine collegate al sistema.
AMS 6500 ATG è stato inoltre aggiornato con un pannello di controllo programmabile basato su server Web per fornire la visualizzazione delle prestazioni critiche delle turbomacchine. Il sistema permette di visualizzare fino a cinque pagine di dashboard programmabili, ciascuna con fino a 25 widget, tra cui trending, schermate dei valori di allarme booleani e campi di misurazione in tempo reale. Oltre ai punti dati, i nuovi widget possono anche visualizzare componenti delle macchine, per facilitare agli operatori il collegamento di tali punti alle macchine interessate e ottenere una comprensione generale dell'integrità delle risorse da un'unica vista. La dashboard è disponibile in modo nativo tramite un browser web ed è flessibile e programmabile.
I miglioramenti apportati ad AMS 6500 ATG e al software AMS Machine Works offrono inoltre connettività indipendente da Modbus per una gestione semplificata e confermano l'impegno di Emerson per il continuo miglioramento della sicurezza informatica.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Visita la pagina del software industriale di Emerson su LinkedIn
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.