Combate a emissões na indústria de petróleo e gás

Emissões

As emissões representam um dos desafios ambientais mais significativos no setor de petróleo e gás. A redução das emissões é crucial para minimizar a pegada de carbono do setor e aderir a regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas. Um gerenciamento eficaz requer a integração de tecnologias avançadas e soluções de monitoramento em tempo real. Esta página destaca as principais soluções aplicadas que abordam as emissões tanto em operações upstream e downstream, com foco em precisão, eficiência e conformidade.

Renewable Energy. Light bulb with  energy sources icons for renewable sustainable development, green energy, clean energy in nature, environmental friendly and environmental concepts; Shutterstock ID 2345744067; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Public Relations Images; client: Various; other: Requested by Jacqueline Moreno
Soluções abrangentes para redução de emissões

Soluções de gerenciamento de emissões

Tecnologias de ponta para monitorar, controlar e minimizar as emissões

A indústria de petróleo e gás enfrenta uma pressão crescente para reduzir as emissões, a fim de cumprir os regulamentos ambientais e as metas de sustentabilidade. Soluções que detectam, monitoram e evitam vazamentos com precisão são essenciais para atingir esses objetivos. Desde operações upstream até instalações de downstream, as tecnologias e análises avançadas ajudam a identificar fontes de emissões, melhorar a eficiência operacional e garantir a conformidade com as normas da indústria. Essa visão geral explora soluções inovadoras projetadas para lidar com as emissões em toda a cadeia de valor, com foco em reduzir sua liberação e melhorar o desempenho ambiental.

Impacto real das soluções de emissão

Soluções de emissão em ação

As soluções para o gerenciamento de emissões não são apenas teóricas, elas fornecem resultados tangíveis em todo o setor de petróleo e gás. Ao integrar o monitoramento em tempo real, análises preditivas e sistemas de detecção avançados, essas soluções permitem que os operadores identifiquem rapidamente vazamentos, avaliem riscos e adotem ações corretivas. Desde a detecção de vazamentos de gás na exploração upstream até o monitoramento de emissões em refino e distribuição, a implementação dessas tecnologias tem ajudado as organizações a reduzir sua pegada, melhorando a eficiência operacional e a segurança. Descubra como essas soluções estão remodelando a abordagem do controle de emissão.

Otimize processos de separação

image

A medição de nível precisa e o controle de vazão confiável são essenciais para maximizar a eficiência da separação e manter operações estáveis. As soluções escaláveis permitem a detecção precisa da interface, a redução do transporte e o rendimento otimizado, ajudando a reduzir as emissões, minimizar o retrabalho e melhorar a confiabilidade geral do processo.

Impulsione a redução de emissões

Perguntas frequentes (FAQs)

Saiba mais sobre as fontes de emissões, a conformidade regulatória e tecnologias de detecção. Descubra como as soluções da Emerson ajudam a identificar vazamentos com mais rapidez, melhoram a precisão dos relatórios e suportam suas metas de sustentabilidade

CH4 é a fórmula química do metano, um gás incolor e inodoro que existe naturalmente na atmosfera e como um subproduto das atividades humanas. Ele é emitido durante a produção de carvão, gás natural e petróleo, mas também como um subproduto da pecuária e outras agriculturas. Também é emitido à medida que os resíduos orgânicos se deterioram, em instalações como aterros municipais de resíduos sólidos e plantas de tratamento de águas residuais.

As emissões de CO2 ocorrem de várias maneiras. Elas podem se originar da queima ou combustão de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e petróleo, ou de reações químicas de materiais biológicos como árvores. Enquanto o CO2 representa cerca de 75% das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, o metano representa cerca de 17%. 

Embora suas emissões sejam muito menores do que do dióxido de carbono, ele é cerca de 25 vezes mais capaz de reter calor do que dióxido de carbono durante um período de 100 anos. Em uma linha do tempo mais curta (cerca de 20 anos), ele pode aprisionar cerca de 80 vezes mais calor que CO2, é muito menos abundante na atmosfera e dura uma quantidade significativamente menor de tempo, décadas em vez de séculos, em comparação com o CO2. Embora as emissões de metano sejam muito menores do que do dióxido de carbono, ele é cerca de 25 vezes mais capaz de reter calor do que dióxido de carbono em um período de 100 anos. O metano é muito menos abundante na atmosfera e dura uma quantidade significativamente menor de tempo, décadas em vez de séculos, em comparação com o CO2. No entanto, o metano retém mais calor e é mais prejudicial que o CO2.

Combater fontes de emissão (hyperlink: https://www.emerson.com/en-us/industries/automation/oil-gas/onshore-oil-gas/separation) pode ter um efeito dramático sobre a concentração geral presente na atmosfera, e, posteriormente, reduzir seus efeitos de aquecimento e apresentar ganhos em curto prazo na luta mundial contra as mudanças climáticas.