Emerson unterstützt Rumäniens größte Raffinerie dabei, die Anzahl der Leitsystemalarme um mehr als 95 % zu reduzieren.

Rompetrol Refinery

Die Raffinerie Rompetrol Petromida in Rumänien setzte die DeltaV™ AgileOps-Software von Emerson ein, um das Alarmaufkommen des Leitsystems um mehr als 95 % zu reduzieren. Bild mit freundlicher Genehmigung von Rompetrol. Hochauflösendes Bild

Rompetrol Refinery Control Room

Die DeltaV™ AgileOps-Software hat die Effizienz der Bediener gesteigert und die Alarmraten auf ein Niveau gesenkt, das den Empfehlungen der EEMUA 191-Richtlinie entspricht. Bild mit freundlicher Genehmigung von Rompetrol. Hochauflösendes Bild

Rompetrol Rafinare setzt die DeltaV AgileOps-Software ein, um die Effizienz der Bediener zu steigern und die Einhaltung der EEMUA-Branchenrichtlinie 191 sicherzustellen
  • Die DeltaV AgileOps-Software von Emerson reduziert das Alarmvolumen des Leitsystems um mehr als 95 %.
  • Die Alarmmanagement-Software von Emerson unterstützt Rompetrol dabei, die in EEMUA 191 empfohlenen Leistungskennzahlen für Alarmmanagement zu erreichen.
  • DeltaV AgileOps verbessert die Bedienereffizienz durch Eliminierung von Fehlalarmen und nicht entscheidungsrelevanten Alarmen.

BUCHAREST, Rumänien (14. Juli 2026) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung, hat Rompetrol Rafinare dabei unterstützt, das Alarmvolumen des Prozessleitsystems (PLS) mithilfe der DeltaV™ AgileOps Operationsmanagement-Software in seiner Petromidia-Raffinerie in Navodari, Rumänien, um mehr als 95 % zu reduzieren. Das Projekt verbesserte die Alarmleistung des Prozessleitsystems, erhöhte die Effektivität der Bediener und senkte die Alarmraten in der größten Raffinerie Rumäniens auf Werte innerhalb der Empfehlungen der Richtlinie EEMUA 191 der Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA).

Mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von etwa fünf Millionen Tonnen Kraftstoffprodukten betreibt die Petromidia-Anlage ein breites Spektrum an Konversionsanlagen und weist einen Nelson-Komplexitätsindex von 9,32 auf, wodurch erhebliche Mengen an Prozessdaten und Alarmen anfallen. Im Laufe der Zeit entsprachen die Alarme des Prozessleitsystems nicht mehr den empfohlenen Best Practices, wodurch die Bediener insbesondere bei Anlagenstörungen einer hohen Alarmflut ausgesetzt waren. Auch verursachten ständig ertönende Alarme unnötigen Lärm, was es den Bedienern erschwerte, kritische Prozessereignisse zu erkennen und darauf zu reagieren. Das Bedienpersonal sah sich regelmäßig mit einer Flut von Alarmen konfrontiert, während einige Alarme unter normalen Betriebsbedingungen dauerhaft aktiv blieben.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, arbeitete Rominserv, der Engineering- und Wartungsdienstleister von Rompetrol, mit Emerson zusammen, um die Alarmqualität zu verbessern und Fehlalarme in der gesamten Raffinerie zu reduzieren. Das Team implementierte die DeltaV AgileOps-Software von Emerson, um kontinuierlichen Einblick in das Alarmverhalten zu erhalten. Dazu gehören die durchschnittliche und maximale Alarmrate, wiederkehrende Alarmfolgen sowie die Zeiträume, in denen die empfohlenen Betriebsgrenzwerte überschritten wurden.

Die DeltaV AgileOps-Software erfasst Alarm- und Ereignisdaten direkt vom DeltaV Prozessleitsystem, welches die Anlage steuert, und ermöglicht es den Ingenieurteams, häufig wiederkehrende Alarme, abgelaufene Alarme und störende Fehlalarm-Verursacher zu identifizieren, die für unverhältnismäßige Alarmaktivitäten verantwortlich sind. Mithilfe von Performance-Dashboards und Tools für die historische Trenddarstellung bewertete das Raffineriepersonal das Alarmverhalten im stabilen Betrieb, während des Anlagenstarts und bei Prozessstörungen. Gleichzeitig wurden vorgeschlagene Änderungen an Alarmgrenzwerten, Prioritäten und Alarmunterdrückungsstrategien anhand realer Anlagendaten validiert.

Als Ergebnis des Projekts konnte die Raffinerie die Anzahl der erzeugten Alarme während des Normalbetriebs von mehr als zwei Millionen Alarmen pro Monat auf weniger als 50.000 Alarme pro Monat reduzieren. Gemäß den EEMUA-191-Richtlinien sollten Bediener im stationären Betrieb nicht mehr als einen Alarm alle zehn Minuten erhalten.

„Das Alarmmanagement spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Raffineriebetriebs“, sagte Nilca George, Leiterin der Verfahrenstechnik von Rompetrol Rafinare. „Die von DeltaV AgileOps bereitgestellte kontinuierliche Überwachung und Analyse des Alarmverhaltens hat die Alarmbelastung der Bediener erheblich reduziert und gleichzeitig das allgemeine Bewusstsein für Betriebsabläufe verbessert. Das resultierende System ist stabiler und besser auf die tatsächlichen Anlagenbedingungen abgestimmt, so dass Bediener sich auf entscheidungsrelevante Alarme konzentrieren und effektiver auf Prozessstörungen reagieren können.“

Die Implementierung verbesserte auch den langfristigen Einblick in die Leistung des Leitsystems durch automatische Alarm- und Ereignismeldungen. Die Aufbewahrungsdauer historischer Alarm- und Ereignisdaten wurde von etwa vier bis fünf Tagen auf nahezu zwei Monate verlängert. Dadurch wurde eine effektivere Analyse wiederkehrender Probleme ermöglicht sowie fundiertere Entscheidungen für Wartungs- und Optimierungsmaßnahmen unterstützt.

„Moderne Leitsysteme liefern enorme Mengen an Betriebsinformationen. Bediener benötigen jedoch den richtigen Kontext und die notwendige Transparenz, um effektiv handeln zu können“, erklärte Guido Wink, Vice President für das Geschäft mit Leitsystemen und Software von Emerson in Europa. „DeltaV AgileOps unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Überwachung und Verbesserung des Alarmsystemverhaltens, so dass sich Bediener auf die Ereignisse konzentrieren können, die für den sicheren und effizienten Betrieb am wichtigsten sind.“

Um mehr über das Alarmmanagement-Projekt von Rompetrol Rafinare zu erfahren, laden Sie die vollständige Projektzusammenfassung herunter, die auf Emerson.com verfügbar ist.

Häufig gestellte Fragen
Was ist DeltaV AgileOps-Software?

DeltaV AgileOps ist die Betriebsmanagement-Software von Emerson, die Industrieunternehmen dabei unterstützt, Alarmmanagement, Einblicke in die Betriebsprozesse und Bedienereffizienz durch kontinuierliche Leistungsüberwachung und -analyse zu verbessern.

Warum ist Alarmmanagement für den Raffineriebetrieb wichtig?
Ein effektives Alarmmanagement hilft den Bedienern, kritische Prozessbedingungen schnell zu erkennen, die Alarmflut zu reduzieren und das Situationsbewusstsein sowohl bei stabilen als auch bei gestörten Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten.


Wie verbessert DeltaV AgileOps die Bedienerleistung?

Die Software identifiziert Fehlalarme, verfolgt das Verhalten des Alarmsystems in Echtzeit und bietet Analysen, die Bedienern helfen, sich auf entscheidungsrelevante Prozessbedingungen zu konzentrieren.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.