Il viaggio del gemello digitale di GSK Hamilton
Simulatore di formazione per operatori: la base
Con un nome derivato dalla parola latina per "aiutare", gli adiuvanti sono sostanze farmaceutiche che aumentano l'intensità della risposta immunitaria se somministrate con un vaccino o altri farmaci. Possono ridurre la dose di vaccino richiesta, il numero di iniezioni e persino aumentare la stabilità del vaccino stesso.
Un'improbabile fonte di farmaci così utili è un campus immerso nella pittoresca Bitterroot Valley del Montana occidentale, la struttura di Hamilton di GlaxoSmithKline, a due passi dal Chief Joseph Ranch presente nella popolare serie TV di Yellowstone.
Qui, Levi Merkel, responsabile dell'ingegneria dell'automazione, fa parte del team che lavora per garantire la produzione e l'isolamento sicuri ed efficienti di tali composti adiuvanti. Ha parlato al 2023 Emerson Exchange Immerse per condividere le sue esperienze con la tecnologia digital twin, commissionata in concomitanza con l'avvio di una nuova unità di produzione nel gennaio 2023.
L'unità ospita sia l'automazione DeltaV che i sistemi di sicurezza strumentati (SIS) insieme a una gamma di skid "intelligenti" e "stupidi", i primi dotati di controllori di automazione di terze parti e i secondi completamente controllati dal sistema DeltaV dell'unità.
"Ci sono 1.200 punti I/O DeltaV e altri 400 sugli skid intelligenti", ha spiegato Merkel. E poiché il processo utilizza acetonitrile tossico come solvente, il SIS fornisce protezioni essenziali.
Ciò che ha reso l'unità di produzione in qualche modo unica è l'inclusione di un simulatore di formazione dell'operatore basato sul software Emerson Mimic. "Tutto ciò con cui l'operatore interagisce nell'unità di produzione viene replicato nel simulatore: tutto ha lo stesso aspetto, sapore e odore", ha detto Merkel.
Mentre il sistema di produzione è costituito da una console DeltaV, controllori PK ridondanti e skid sia intelligenti che stupidi, l'OTS è costituito da una console DeltaV, un controllore PK simplex, un software Mimic e un software separato per emulare i PLC di automazione di terze parti.
Dal modello digitale al gemello digitale: una roadmap a tre livelli
Merkel ha anche ritenuto importante spiegare che il sistema Mimic, così come è attualmente implementato, rappresenta non tanto un gemello digitale (anche se questa è la destinazione finale), quanto un modello digitale che supporta una maggiore comprensione del processo. "È l'opzione a più bassa fedeltà e a minor costo", ha spiegato Merkel, notando che non c'è un feedback automatico dei dati dall'unità di produzione al modello.
Prevede che, con investimenti continui, possano passare da un modello digitale al regno di una "ombra digitale" che supporti meglio il processo decisionale, con il trasferimento automatizzato dei dati dall'oggetto fisico a quello digitale e, infine, a un gemello digitale, con il trasferimento di dati a circuito chiuso tra il mondo fisico e quello digitale, fornendo il modello più fedele ma al costo più elevato, ha detto Merkel.
Poiché l'unità di produzione in questione era la prima del suo genere, un modello a bassa fedeltà è stato ritenuto adeguato, sia perché il processo non era sufficientemente ben compreso da giustificare un maggiore investimento iniziale, sia perché il processo è incentrato principalmente su una separazione cromatografica e non comporta una cinetica di reazione più sensibile.
Espansione del ruolo del simulatore
Lo scopo originale del sistema Mimic era duplice. In primo luogo, fornire un ambiente offline in cui il personale potesse essere addestrato. In secondo luogo, fornire una piattaforma su cui testare il codice di controllo del processo prima di essere distribuito sull'unità di produzione.
Come si sono svolte le cose, il team è stato così impegnato a supportare la produzione che la maggior parte della formazione degli operatori è stata eseguita sull'unità di produzione stessa. Per come sono andate le cose, il team è stato così impegnato a supportare la produzione che la maggior parte della formazione degli operatori è stata svolta sull'unità di produzione stessa.
Ad esempio, il simulatore è stato utilizzato per verificare la ricetta clean-in-place per lo skid di impaccamento della colonna, consentendo lo sviluppo della procedura operativa standard (SOP) con largo anticipo rispetto al previsto. Ha inoltre fornito una piattaforma per la risoluzione dei problemi e il test di soluzioni per identificare i problemi senza interrompere la produzione.
Fasi successive: chiudere il loop
Il risparmio totale di tempo durante il test di accettazione in sito e le attività di messa in opera dell'unità è stato di circa 270 ore, passando da 400 ore stimate per l'unità di produzione a 130 ore per il simulatore.
Inoltre, circa 50 problemi sono stati risolti, almeno in parte, sul simulatore, evitando sostanzialmente qualsiasi impatto significativo sull'unità di produzione. "Il tempo trascorso nell'unità di produzione è stato prezioso da prima dell'avvio", ha detto Merkel.
Inoltre, le conoscenze acquisite tramite il simulatore hanno consentito di risparmiare circa 144.000 dollari in materie prime e altri 552.000 dollari in spese di gestione dei rifiuti, ripagando più dell'intero costo, nonostante il poco tempo dedicato alla formazione degli operatori come inizialmente previsto.
Ma Merkel e il team hanno grandi piani, sia a breve che a lungo termine, per formalizzare la formazione degli operatori originariamente prevista, aggiungere il SIS dell'unità all'ambito del modello, aumentarne la fedeltà e, infine, ridurre la sincronizzazione tra unità di produzione e simulatore per raggiungere la destinazione finale di un gemello digitale completamente funzionale.