Operazioni offshore da remoto: come i dati in tempo reale e l'automazione consentono una produzione più sicura ed efficiente
Automazione e analisi dei dati in tempo reale di Emerson consentono ai team dell'offshore di gestire gli impianti di produzione da remoto dalla terraferma. In tal modo si migliora la sicurezza, si riducono i tempi di fermo e si superano le sfide per la forza lavoro in tutto il mondo.
A chi ha poca familiarità con l'argomento, gli impianti di trivellazione offshore potrebbero evocare una certa immagine: il sole che tramonta sull'oceano increspato, un elicottero o una barca che si allontanano dalla terraferma, un gruppo di lavoratori che respira la brezza marina mentre estrae petrolio.
Questo è solo un aspetto della vita sulle piattaforme offshore, che si trovano in ambienti noiosi, sporchi, pericolosi e lontani. Anche solo raggiungere le piattaforme offshore richiede viaggi insidiosi, con elicotteri che devono atterrare su piattaforme di produzione ventose installate sempre più lontano dalla terraferma, rendendo i viaggi più lunghi e costosi.
Operazioni da remoto più sicure
Per fortuna esiste un modo migliore e più sicuro per gestire le piattaforme offshore. La tecnologia Emerson consente di far funzionare strutture di produzione offshore, come piattaforme e serbatoi, in tutta sicurezza e comodamente dalla terraferma.
La natura degli impianti offshore impone, ovviamente, che ci sarà sempre bisogno di avere periodicamente a bordo lavoratori esperti per verificare che tutto proceda senza intoppi. Ma installando piccoli sensori avanzati su tutta la piattaforma e sfruttando le comunicazioni sicure dell'Industrial Internet of Things e il software di analisi, gli esperti possono avere accesso in tempo reale ai dati operativi e prestazionali provenienti da tutto il mondo.
I dati in tempo reale portano a decisioni migliori
I sensori inviano costantemente dati che vengono analizzati dagli specialisti, i quali utilizzano le informazioni per anticipare i problemi e apportare modifiche per massimizzare gli indicatori delle prestazioni. La tecnologia, che consente a un esperto di controlli in Louisiana e a un esperto della portata in Nebraska di condividere allo stesso tempo le informazioni necessarie, offre alle aziende l'opportunità di inviare in tempo reale i dati giusti all'esperto giusto, indipendentemente dall'area geografica.
Consentire agli esperti di tutto il mondo di visualizzare e interpretare i dati risponde a un'altra sfida che il settore petrolifero e del gas sta affrontando: un drastico aumento di tecnici esperti che andranno in pensione. Le complesse operazioni di una piattaforma offshore richiedono una conoscenza approfondita delle operazioni e delle tendenze. La capacità di trasmettere dati a livello globale consente agli esperti di fornire approfondimenti e rassicurazioni.
Questo approccio aziendale integrato, che utilizza tecnologie di automazione avanzate, è supportato dai progressi nelle tecnologie di controllo, dalle apparecchiature da campo e dalle reti robuste che consentono il monitoraggio remoto, con il risultato finale di processi decisionali migliori e più rapidi.
Perché è importante
Le operazioni offshore da remoto basate su dati in tempo reale e automazione offrono un valore aziendale misurabile:
- Tempi di fermo ridotti e processi decisionali più rapidi grazie all'accesso istantaneo e globale alle competenze
- Maggiore sicurezza e riduzione al minimo dell'esposizione del personale a bordo ad ambienti pericolosi
- Continuità operativa tra le transizioni geografiche e generazionali della forza lavoro
Grazie agli strumenti intelligenti e alle tecnologie di automazione odierne, vediamo collaborare esperti da tutto il mondo per rendere le piattaforme offshore più sicure ed efficienti.