Perché l'integrazione del monitoraggio in tempo reale delle condutture è fondamentale
Ogni giorno, milioni di chilometri di condutture trasportano idrocarburi, come petrolio greggio o gas naturale, dalla fonte alle raffinerie e infine ai consumatori. Attraversando il paesaggio in modo quasi invisibile, le condutture passano per zone selvagge e tranquille e comunità vivaci, fornendo il metodo più sicuro ed efficiente al mondo per il trasporto di idrocarburi.
Con circa 4 milioni di chilometri di tubazioni solo negli Stati Uniti, stanno aumentando sempre di più le preoccupazioni riguardo all'integrità ed alla sicurezza di questa rete. Infatti, metà di questi oleodotti ha 50 anni o più. Tuttavia, grazie all'approccio Emerson per la gestione dell'integrità delle condutture, le possibilità per la prevenzione delle perdite non sono mai state così buone.
Sfruttare i dispositivi intelligenti di Emerson
Per ottenere un quadro più chiaro di ciò che accade all'interno della conduttura, i dispositivi di rilevamento Emerson sono posizionati lungo l'intera estensione del tubo per raccogliere dati in modo costante. Questi dispositivi intelligenti, insieme a una serie di applicazioni software per la gestione operativa e dell'integrità delle condutture e a strumenti software di analisi basati sul rischio integrati, consentono alle aziende energetiche di monitorare le condizioni che identificano potenziali punti deboli nella conduttura, determinando un impiego mirato di capitale nelle aree ad alto rischio della conduttura.
Ad esempio, la tecnologia all'avanguardia di Emerson è in grado di determinare la corrosione e il tasso di assottigliamento della parete di una tubazione. In tal modo si guadagna tempo cruciale e si forniscono ai tecnici informazioni su richiesta per le azioni di manutenzione preventiva da intraprendere. Allo stesso frattempo, i sistemi di controllo Emerson forniscono soluzioni immediate, come la riduzione della portata per abbassare la pressione delle tubazioni, diminuendo così le possibilità che si verifichino incidenti. Questa combinazione di informazioni in tempo reale e software e servizi di supporto decisionale migliora l'efficienza operativa, la redditività commerciale e la sicurezza lungo tutto l'oleodotto e il gasdotto.
Rilevamento avanzato di perdite
Nonostante i notevoli progressi della tecnologia delle condotte, nessuna condotta è impeccabile. Quando si tratta di perdite nelle condutture, la differenza tra individuare una perdita in 10 minuti o in 10 ore è la stessa che c'è tra un problema risolvibile rapidamente e un disastro che finisce sui giornali. È una responsabilità che non prendiamo alla leggera.
Nel raro caso in cui si verifichi una perdita, Emerson dispone di una tecnologia avanzata di rilevamento delle perdite, che consente di identificare la perdita e di individuarne la posizione precisa, in modo da poter adottare immediatamente misure correttive per ridurne l'impatto. Utilizzando una varietà di dati, questa tecnologia fornisce una modellizzazione transitoria in tempo reale delle condutture, uno strumento prezioso per gli operatori di condutture di tutto il mondo.
La nostra tecnologia è fondamentale per aiutare le aziende innanzitutto a prevenire problemi che prima non era possibile prevedere e poi ad affrontare quelli che si presentano sempre più rapidamente. Ma cosa ancora più importante, consente di prevenire fin dall'inizio le perdite.
Noi di Emerson consideriamo la protezione del nostro ambiente più di un sogno irrealizzabile. Grazie alle nostre innovazioni nella gestione dell'integrità delle condutture, questa è una realtà globale.
Scopri di più su come mantenere integre le condutture in ogni fase con le nostre soluzioni di automazione per petrolio e gas.