Come l'automazione di Emerson accelera la produzione di petrolio e gas nel bacino del permiano
Il bacino del permiano: un motore di crescita critico
Da uno sguardo anche superficiale ai titoli relativi a petrolio e gas provenienti dal bacino del permiano emerge che il settore energetico sta vivendo una rinascita. Gli Stati Uniti sono ora il più grande esportatore di gas naturale liquefatto al mondo, con una crescita continua prevista nei prossimi anni. Infatti, l'Energy Information Administration degli Stati Uniti prevede che la capacità di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) degli Stati Uniti raddoppierà entro il 2029.
Il bBacino del permiano, che occupa 86.000 miglia quadrate in Texas, ha un ruolo importante nella guida di questo slancio. L'US Geological Survey ha di recente trovato ulteriori riserve nel bacino del permiano, tra cui abbastanza gas naturale per rifornire la nazione per 10 mesi e petrolio per 10 settimane agli attuali tassi di produzione.
Il ruolo di Emerson nel bacino del permiano: l'automazione promuove l'eccellenza operativa
Mentre il settore continua a concentrarsi sul bacino del permiano, Emerson continua ad aiutare le aziende a sfruttare le tecnologie di automazione per migliorare la produttività della forza lavoro, ottimizzare le operazioni e massimizzare la produzione sicura in tutta la regione.
Emerson offre soluzioni complete per aiutare le aziende del settore petrolifero e del gas nel bacino del permiano a sfruttare le tecnologie di automazione per superare i vincoli di risorse e infrastrutture. Le nostre soluzioni tecnologiche avanzate consentono alle aziende di monitorare la produzione e lo stato delle risorse in tutto il mondo. Solo negli ultimi tre anni, Emerson ha installato più di 600 reti wireless e 11.000 dispositivi di misura wireless nel Permiano, potenziando le capacità per i clienti che vogliono ottenere i vantaggi delle tecnologie di trasformazione digitale.
Per portare nella regione tecnologie e servizi avanzati per il settore petrolifero e del gas, Emerson ha aperto nel 2019 il Permian Basin Service Center. Il centro si basa sulla presenza locale da tempo di Emerson nel Bacino Permiano per contribuire a rispondere alla crescente richiesta di tecnologie leader che forniscano più informazioni che mai sulle operazioni del cliente, nonché software e sistemi che consentano ai clienti di utilizzare i dati per ottimizzare e controllare le loro operazioni. Funge inoltre da centro di formazione e addestramento per la forza lavoro del Bacino Permiano, per fornire le competenze necessarie al fine di stare al passo con le mutevoli tecnologie.
Soddisfare le domande di capacità: lavorazione del GNL ed espansione sicura
L'efficienza e la capacità produttiva sono un problema significativo per questo giacimento petrolifero strategico. Con la crescente richiesta di energia, il Permiano ha la necessità fondamentale di espandere la sua capacità di pipeline per il consumo e l'esportazione statunitensi. Nel suo centro Emerson collega gli operatori di condutture con esperti locali e tecnologie avanzate per contribuire ad espandere in modo sicuro la capacità.
Un modo per affrontare i problemi di capacità consiste nel trasformare il gas naturale estratto dal Permiano in GNL che può essere esportato e venduto in altre aree. La lavorazione del GNL è molto complessa, ma le tecnologie e gli esperti Emerson lavorano quotidianamente con le aziende per implementare e monitorare soluzioni che consentano di elaborare e trasportare in modo sicuro GNL nei centri di produzione centralizzati. Ciò include nuove soluzioni di monitoraggio avanzate per ridurre la corrosione nelle condutture, rilevare potenziali perdite e aumentare l'accuratezza della contabilità fiscale.
L'affidabilità di questo processo e l'efficienza degli esperti che lo gestiscono, sono fondamentali per un'ottimizzazione sicura della produzione. I sensori e le funzionalità di monitoraggio remoto di Emerson offrono agli esperti l'accesso costante, in tempo reale alla diagnostica per garantire un funzionamento ottimale degli asset. Per un settore sempre più attivo, questa fiducia è fondamentale per il mantenimento di operazioni solide.
Poiché il fabbisogno di energia e la domanda di esportazioni continuano a crescere, le tecnologie di automazione e l'esperienza nel settore di Emerson aiutano gli operatori del bacino del permiano a scalare la produzione in modo sicuro, efficiente e sostenibile. Combinando soluzioni di monitoraggio avanzato, operazioni remote e trasformazione digitale, Emerson aiuta il settore a migliorare l'affidabilità, ottimizzare le prestazioni e supportare il futuro della produzione di energia.