L'aggiornamento più recente del sistema di controllo di Emerson stabilisce le fondamenta per una piattaforma di automazione centrata sui dati e basata sul software
La versione 15 di DeltaV™ assicura prestazioni di livello superiore di personale e operazioni proteggendo dall'obsolescenza le infrastrutture delle apparecchiature di automazione. Immagine ad alta risoluzione
DeltaV versione 15 promuove una trasformazione digitale più rapida e semplice per accelerare la convergenza IT/OT, facilitando gli aggiornamenti e la modernizzazione
AUSTIN, Texas (26 ottobre 2022) – Emerson, leader globale nel settore del software e dell'ingegneria, ha rilasciato una nuova versione del proprio sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV™. La versione 15 del DCS DeltaV aiuta gli impianti a trasformare digitalmente le operazioni mediante l'ottimizzazione della produzione e delle prestazioni degli operatori. Il nuovo software progettato per ridurre il carico di lavoro dell'assistenza IT e la spesa per la modernizzazione, in combinazione con l'analisi estesa, contribuirà ad aumentare la flessibilità e la velocità di immissione sul mercato e a promuovere miglioramenti operativi.
Le forze di mercato e le aspettative del pubblico stanno esercitando una pressione sempre crescente sui produttori affinché migliorino prestazioni e sostenibilità. Per raggiungere questi obiettivi, soprattutto in un'era di carenza di personale, è necessario utilizzare al meglio i dati disponibili. DeltaV versione 15 espande l'accesso ai dati fondamentali per fornire a tutti gli operatori un supporto decisionale di utilità pratica. La nuova infrastruttura semplifica la configurazione e la manutenzione dell'automazione, mentre l'analisi in tempo reale e una migliore interfaccia uomo/macchina (HMI, Human Machine Interface) aiutano gli operatori ad approfondire la consapevolezza della situazione.
"Mentre il modello Purdue di progettazione dei sistemi di controllo continua ad appiattirsi e sempre più produttori richiedono visibilità su tutta l'azienda, il sistema di controllo svolge un ruolo sempre più importante nel fornire l'accesso in tempo reale a dati altamente contestualizzati e democratizzati", ha affermato Claudio Fayad, vicepresidente della tecnologia per il business Process Systems and Solutions di EMERSON. "La versione 15 continua a proporre architetture intuitive definite tramite software per aiutare operatori e tecnici a soddisfare il futuro più sostenibile ed efficiente della produzione di processo".
I team di progetto e operativi si affidano alla virtualizzazioneper ridurre l'ingombro hardware ed energetico del sistema di automazione, aumentandone contemporaneamente la disponibilità. DeltaV ora supporta un'opzione di virtualizzazione HCI (HyperConverged Infrastructure) che può essere implementata in metà del tempo necessario per una configurazione di virtualizzazione tradizionale. DeltaV HCI si può scalare e gestire con facilità e garantisce prestazioni migliori. La piattaforma HCI è facilmente espandibile e scalabile, consentendo agli utenti di effettuare investimenti a prova di futuro e, inoltre, costituisce la base dell'evoluzione di DeltaV in un sistema centrato sui dati e basato sul software.
Gli utenti possono velocizzare la commercializzazione grazie alla nuova tecnologia analitica di processo (PAT) di DeltaV Spectral. La PAT di DeltaV Spectral integra due soluzioni di analisi con il DCS di DeltaV per un controllo a circuito chiuso in tempo reale. Questo controllo più rigoroso contribuisce a ridurre l'errore umano e ad aumentare la velocità di immissione sul mercato di terapie di qualità avvicinando gli impianti alla produzione continua di farmaci.
I miglioramenti apportati a DeltaV Live, una moderna HMI basata su HTML5, progettata appositamente, consentono agli operatori di accedere facilmente alle informazioni degli esperti per prendere decisioni più efficaci ed efficienti in grado di migliorare le prestazioni e aiutare il personale con qualsiasi livello di competenza. I team possono inoltre accedere in qualsiasi momento e ovunque alle simulazioni digital twin da tutto il mondo grazie al nuovo software-as-a-service DeltaV Simulation Cloud, risparmiando tempo e denaro con le opzioni di abbonamento e facilitando la collaborazione tra gli esperti.
L'integrazione di I/O più semplice e flessibile riduce i costi in conto capitale e migliora le modernizzazioni. La sicurezza informatica integrata resta una priorità, con la versione 15 di DeltaV certificata ISASecure SSA Level 1 che garantisce la sicurezza informatica end-to-end sull'intero sistema e a tutti i livelli.
Media:
• Contatti: Contatti con i media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visita Emerson.com.