I miglioramenti del software di simulazione di Emerson creano basi solide per la gestione delle modifiche del ciclo di vita
Emerson annuncia il rilascio della versione 6 del suo software di simulazione dinamica DeltaV™ Mimic, con miglioramenti volti a eliminare silos di dati e supportare prestazioni e collaborazione nell'intera azienda. Immagine ad alta risoluzione
Le nuove funzionalità aiutano gli utenti DeltaV Mimic a promuovere una maggiore collaborazione in tutta l'azienda per migliori risultati aziendali
AUSTIN, Texas (8 marzo 2025) – Emerson, leader nella tecnologia industriale che offre soluzioni di automazione avanzate, ha annunciato il rilascio della versione 6.LTS del suo software di simulazione dinamica DeltaV™ Mimic. Il software è stato migliorato per supportare le prestazioni e la collaborazione all'interno delle aziende, aiutando a eliminare silos di dati che limitano la visibilità sulle prestazioni dell'operatore e fornendo strumenti per creare simulazioni di digital twin che offrono valore in modo continuo, ben oltre l'esecuzione del progetto.
I team dei progetti di investimento sanno da tempo che il software di simulazione fornisce un rapido ritorno sull'investimento (ROI) durante l'esecuzione del progetto. L'investimento nella simulazione spesso si ripaga da solo ben prima del completamento del progetto come strumento per la progettazione ingegneristica, i test di automazione e la formazione degli operatori. Tuttavia, i team lungimiranti stanno aumentando ulteriormente il ROI nell'intero ciclo di vita delle loro tecnologie di simulazione continuando costantemente a usarle dopo l'esecuzione del progetto come soluzioni collaborative e di gestione delle modifiche per i flussi di lavoro. Nella nuova versione 6.LTS di DeltaV Mimic, un nuovo focus sulla connettività aziendale, la strategia di supporto a lungo termine (LTS) parallelo del ciclo di vita per il Sistema di comando distribuito DeltaV (DCS) e DeltaV Mimic, la messa a punto semplificata dei modelli e il supporto di controller virtuali e simulazioni di grandi dimensioni aiuteranno le aziende a raggiungere più facilmente il loro obiettivo di implementazione di queste soluzioni di simulazione olistiche.
"Una simulazione di digital twin non è più solo un asset discreto per ottenere il successo dei progetti, ma piuttosto uno strumento completo per la collaborazione continua tra ingegneria di processo e di automazione, gestione dell'impianto, gestione della formazione, operazioni e manutenzione e molto altro ancora" ha dichiarato Dustin Beebe, Vice President of Performance Services per la divisione Process Systems and Solutions di Emerson. "DeltaV Mimic versione 6.LTS è stato progettato per semplificare tale evoluzione, incorporando la visione di Boundless Automation di Emerson per una mobilità dei dati senza interruzioni, al fine di abbattere i silos di sistemi di simulazione scollegati a livello di impianto e portare i dati a livello aziendale, dove possono essere utilizzati dai team interfunzionali per un miglioramento continuo".
Le nuove funzionalità aziendali di Mimic Train contribuiscono a eliminare i silos di dati portando i dati della formazione fuori dall'impianto e fino all'azienda, dove le aziende possono utilizzarli nei sistemi di formazione standard. Usufruendo di dati completi, le aziende potranno migliorare archiviazione e registrazione, garantendo che la formazione soddisfi i requisiti standard richiesti. I team aziendali saranno inoltre in grado di combinare i dati operativi con la cronologia della formazione per esplorare come le differenze nella formazione possano contribuire alla diversità delle prestazioni.
La versione 6.LTS di DeltaV Mimic migliorerà anche la scalabilità. Opzioni di licenza su abbonamento tramite l'esperienza digitale Guardian™ di Emerson renderanno più facile per le aziende la distribuzione e l'ottimizzazione delle licenze all'interno dell'architettura aziendale. Inoltre, Emerson ha aggiunto il supporto per i controller virtuali DeltaV DCS, aumentando al contempo il supporto dei nodi di quasi 10 volte per consentire agli utenti di realizzare simulazioni di maggiori dimensioni in una singola istanza del software e per renderne molto più facile la scalabilità a fronte della crescita delle operazioni.
Il regolatore della portata DeltaV Mimic è stato convertito in uno strumento a disposizione degli utenti per offrire un modo per ottimizzare i modelli in base alle proprie e specifiche variabili di processo, come portata e temperatura. Grazie alla capacità di ottimizzare in modo completo i modelli all'interno dell'azienda, i team potranno ridurre il tempo necessario per allineare i modelli con le effettive prestazioni di processo nell'impianto.
Tutta la nuova funzionalità di DeltaV Mimic viene fornita come parte di una transizione a una strategia software LTS, allineando più strettamente il software DeltaV DCS e Mimic per garantire che le modifiche apportate si riflettano in entrambe le piattaforme, consentendo agli utenti di aggiornare e mantenere più facilmente le loro soluzioni DeltaV nell'ambito di una piattaforma operativa aziendale più ampia.
Sarà possibile vedere DeltaV Mimic versione 6.LTS in azione all'Emerson Exchange 2025, a San Antonio, Texas, dal 19 al 22 maggio.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.