Emerson collabora con la più grande raffineria della Romania per ridurre gli allarmi del sistema di controllo di oltre il 95%

Rompetrol Refinery

La raffineria Rompetrol Petromida in Romania ha utilizzato il software DeltaV™ AgileOps di Emerson per ridurre il volume degli allarmi del sistema di controllo di oltre il 95%. Immagine per gentile concessione di Rompetrol. Immagine ad alta risoluzione

Rompetrol Refinery Control Room

Il software DeltaV™ AgileOps ha migliorato l'efficienza degli operatori e ha portato i tassi di allarme all'interno delle raccomandazioni delle linee guida EEMUA 191. Immagine per gentile concessione di Rompetrol. Immagine ad alta risoluzione

Rompetrol Rafinare utilizza il software DeltaV™ AgileOps per migliorare l’efficacia degli operatori e garantire la conformità alle linee guida EEMUA 191 per la gestione degli allarmi.
  • Il software DeltaV AgileOps di Emerson riduce il volume degli allarmi del sistema di controllo di oltre il 95%.
  • Il software Emerson per la gestione degli allarmi aiuta Rompetrol a raggiungere i livelli di performance raccomandati dallo standard EEMUA 191.
  • DeltaV™ AgileOps migliora l’efficacia degli operatori eliminando gli allarmi superflui e quelli che non richiedono alcun intervento.

BUCHAREST, Romania (14 luglio 2026) – Emerson, leader globale nel campo dell'automazione, ha aiutato Rompetrol Rafinare a ridurre di oltre il 95% il volume degli allarmi del sistema di comando distribuito (DCS) utilizzandoil software di gestione operativa DeltaV™AgileOps presso laraffineria Petromidia di Navodari, in Romania. Il progetto ha migliorato le prestazioni del sistema di gestione degli allarmi, aumentato l’efficacia degli operatori e allineato la frequenza degli allarmi della più grande raffineria della Romania alle raccomandazioni delle linee guida EEMUA 191.

Con una capacità di lavorazione annua di circa cinque milioni di tonnellate di prodotti petroliferi, il sito di Petromidia gestisce un’ampia gamma di unità di conversione e presenta un Indice di Complessità Nelson pari a 9,32, generando grandi quantità di dati di processo e di allarmi. Nel corso del tempo, la gestione degli allarmi del sistema di controllo si è progressivamente allontanata dalle best practice raccomandate, esponendo gli operatori a un numero elevato di allarmi, soprattutto durante le perturbazioni di processo. Anche gli allarmi ripetuti hanno contribuito a un disturbo inutile, rendendo più difficile per gli operatori identificare e rispondere a eventi critici di processo. Gli operatori sperimentavano regolarmente un sovraccarico di allarmi, con alcuni di essi che rimanevano attivi in modo permanente in condizioni di funzionamento normali.

Per affrontare queste sfide, Rominserv, fornitore di servizi di progettazione e manutenzione di Rompetrol, ha collaborato con Emerson per migliorare la qualità degli allarmi e ridurre gli allarmi impropri in tutta la raffineria. Il team ha implementato il software DeltaV AgileOps di Emerson per fornire una visibilità costante sulle prestazioni degli allarmi, inclusi i tassi di picco e media, le sequenze di allarmi ricorrenti e il tempo trascorso al di fuori delle soglie operative raccomandate.

Il software DeltaV AgileOps acquisisce dati su allarmi ed eventi direttamente dalsistema di controllo distribuito DCS DeltaVche gestisce l'impianto, consentendo ai team di progettazione di identificare allarmi ad alta frequenza, allarmi obsoleti e allarmi impropri "malintenzionati" responsabili di un'attività di allarme sproporzionata. Grazie a dashboard delle prestazioni e strumenti di analisi storica dei trend, il personale della raffineria ha valutato il comportamento degli allarmi durante il normale funzionamento, le fasi di avviamento e le perturbazioni di processo, verificando le modifiche proposte ai limiti, alle priorità e alle strategie di soppressione degli allarmi sulla base dei dati operativi reali dell’impianto.

Grazie al progetto, la raffineria ha ridotto il numero di allarmi generati durante il normale funzionamento da oltre due milioni al mese a meno di 50.000. Secondo le linee guida EEMUA 191, gli operatori non dovrebbero ricevere più di un allarme ogni dieci minuti durante il funzionamento in regime stazionario.

«La gestione degli allarmi svolge un ruolo fondamentale nel garantire operazioni di raffineria sicure ed efficienti», ha dichiarato Nilca George, Direttore dell’Ingegneria di Processo di Rompetrol Rafinare. "Il monitoraggio e l'analisi continui delle prestazioni degli allarmi forniti da DeltaV AgileOps hanno ridotto significativamente il carico di lavoro dell'operatore, migliorando al contempo la consapevolezza operativa complessiva. "Il sistema risultante è più stabile e meglio allineato con le condizioni reali dell'impianto, consentendo agli operatori di concentrarsi su allarmi significativi e di rispondere in modo più efficace ai disturbi del processo".

L'implementazione ha inoltre migliorato la visibilità a lungo termine sulle prestazioni del sistema di controllo attraverso la reportistica automatizzata di allarmi ed eventi. Il periodo di conservazione dello storico degli allarmi e degli eventi è stato esteso da circa 4-5 giorni a quasi due mesi, consentendo un’analisi più efficace dei problemi ricorrenti e una migliore gestione delle attività di manutenzione e ottimizzazione.

"I moderni sistemi di controllo forniscono enormi quantità di informazioni operative, ma gli operatori hanno bisogno del giusto contesto e di visibilità adeguata per agire in modo efficace", ha spiegato Guido Wink, vicepresidente della divisione sistemi di controllo e software di Emerson in Europa. "DeltaV AgileOps aiuta le aziende a monitorare e migliorare continuamente le prestazioni del sistema di allarme, in modo che gli operatori possano concentrarsi sugli eventi più importanti per un funzionamento sicuro ed efficiente".

Per saperne di più sul progetto di gestione degli allarmi di Rompetrol Rafinare, scaricare il riepilogo completo del progetto su Emerson.com.

FAQ
Cos'è il software DeltaV AgileOps?

DeltaV AgileOps è il software di gestione operativa di Emerson che aiuta le industrie a migliorare la gestione degli allarmi, la visibilità operativa e l'efficacia degli operatori attraverso il monitoraggio e l'analisi continui delle prestazioni.

Perché la gestione degli allarmi è importante nelle operazioni di raffineria?
Una gestione efficace degli allarmi aiuta gli operatori a identificare rapidamente le condizioni critiche di processo, ridurre il sovraccarico di allarmi e mantenere il controllo della situazione operativa sia in condizioni normali sia durante anomalie o perturbazioni di impianto.


In che modo DeltaV AgileOps migliora le prestazioni dell'operatore?

Il software identifica gli allarmi impropri, tiene traccia del comportamento del sistema di allarme in tempo reale e fornisce analisi che aiutano gli operatori a concentrarsi sulle condizioni di processo attuabili.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.