Emerson automatizzerà il progetto di compressione di Shah Deniz gestito da BP
Costruzione della piattaforma di compressione di Shah Deniz, il cui completamento è previsto per il 2029. Credito fotografico: BP Immagine ad alta risoluzione
I sistemi integrati di controllo e sicurezza supporteranno le operazioni remote, migliorando la sicurezza, l'affidabilità e la produzione su una piattaforma offshore normalmente non presidiata
- BP estende la collaborazione con Emerson per massimizzare il recupero del gas e l'efficienza della lavorazione.
- I sistemi di controllo e sicurezza integrati forniscono controllo di processo, arresto di sicurezza, rilevamento di incendi e gas e gestione dell'alimentazione.
- L'esperienza di Emerson nella fornitura di valore per l'intero ciclo di vita del progetto riduce la complessità, i costi e i rischi per i progetti globali.
ST. LOUIS (13 agosto 2026) – BP ha stipulato con il leader mondiale dell'automazione Emerson (NYSE: EMR) un contratto multimilionario per la fornitura di tecnologie di automazione per il progetto di compressione di Shah Deniz, al largo della costa dell'Azerbaigian.
Il contratto si basa su una collaborazione di lunga data tra le due aziende, con Emerson che in precedenza ha ricoperto il ruolo di principale appaltatore per l'automazione per lo sviluppo della Fase 2 di Azeri Central East e di Shah Deniz. In base al nuovo contratto, Emerson fornirà sistemi integrati di controllo e sicurezza per migliorare la produzione, la sicurezza e l'affidabilità sulla nuova piattaforma di compressione offshore.
Il progetto di compressione di Shah Deniz, che ha un valore di 2,9 miliardi di dollari USA e include una piattaforma di produzione offshore alimentata elettricamente e normalmente non presidiata, rappresenta la prossima fase nello sviluppo del giacimento di Shah Deniz nel Mar Caspio. Progettata per accedere alle riserve di gas a bassa pressione e massimizzare il recupero complessivo, la piattaforma sarà dotata di quattro compressori da 11 MW e fungerà da hub centrale di compressione per il gas proveniente dalle piattaforme Alpha e Bravo di Shah Deniz. L'impianto opererà in remoto dal terminale onshore di Sangachal di BP, situato 55 km a sud di Baku.
La soluzione integrata di Emerson comprende il sistema di controllo distribuito DeltaV™ e il sistema di sicurezza strumentato DeltaV, che forniscono controllo del processo, arresto di sicurezza, rilevamento di incendi e gas e gestione dell'alimentazione. Insieme, questi sistemi offrono visibilità e controllo in tempo reale delle operazioni critiche da remoto, contribuendo a ridurre i costi operativi e migliorando al contempo efficienza, sicurezza e disponibilità della piattaforma.
A differenza degli approcci incentrati esclusivamente sui costi di capitale iniziali, Emerson ottimizza l'intero ciclo di vita del progetto, migliorando la prevedibilità della pianificazione, riducendo i costi e la complessità e permettendo cambiamenti quando conta di più. I servizi di cloud engineering e la tecnologia digital twin uniscono test virtuali, integrazione del sistema e formazione degli operatori in un unico flusso di lavoro connesso.
"Emerson è il principale fornitore di automazione per lo sviluppo di Shah Deniz da oltre un decennio, dimostrando come il nostro comprovato modello di esecuzione end-to-end sia in grado di offrire risultati che vanno ben oltre la costruzione iniziale", ha affermato Ram Krishnan, Chief Operating Officer di Emerson. "Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con BP, implementando sistemi avanzati per consentire le operazioni da remoto ed espandere significativamente il profilo di produzione di Shah Deniz".
Si prevede che il progetto renderà disponibili 50 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivo e circa 25 milioni di barili di produzione ed esportazione di condensato. Il completamento della costruzione è previsto per il 2029, con la prima compressione del gas dalla piattaforma Alpha di Shah Deniz prevista nel 2029 e dalla piattaforma Bravo di Shah Deniz prevista nel 2030.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Visita la pagina del software industriale di Emerson su LinkedIn
- Visita la pagina della piattaforma di automazione DeltaV di Emerson su LinkedIn
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.