Emerson é nomeada Parceira do Ano ENERGY STAR® 2023 em gerenciamento de energia

Fallback image

A Emerson foi nomeada Parceira do Ano ENERGY STAR® 2023 em gerenciamento de energia, à medida que a empresa impulsiona avanços mensuráveis rumo às suas metas de emissões líquidas zero. Imagem em alta resolução

Prêmio reconhece o progresso da empresa em direção às suas metas de emissões líquidas zero

ST. LOUIS (28 de março de 2023) — A empresa global de tecnologia e software Emerson (NYSE: EMR) recebeu o prêmio ENERGY STAR® Partner of the Year 2023 da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e do Departamento de Energia dos Estados Unidos. O prêmio de Gerenciamento de energia reconhece as empresas que possuem programas de gerenciamento de energia superiores e demonstraram seu compromisso com a proteção ambiental e melhoria contínua em seus edifícios e instalações.

A Emerson rastreou e comparou o uso de energia em mais de 200 locais globais designados como “principais instalações de consumo de energia”, bem como mais de 500 outros escritórios e centros de serviço. Nos últimos quatro anos, a Emerson realizou dezenas de Energy Treasure Hunts e implementou diversas medidas de economia de energia, resultando em uma redução de 45% nas emissões de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 e em uma redução de 23% na intensidade energética em comparação com a linha de base de 2018.

“Este prêmio reconhece os avanços significativos alcançados pela iniciativa ‘Greening Of’ da Emerson para melhorar nosso desempenho em sustentabilidade ambiental e atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa em nossas operações globais até 2030”, disse Mike Train, diretor de sustentabilidade da Emerson. “Estamos em um caminho forte e continuaremos conduzindo uma agenda agressiva de sustentabilidade para criar mudanças tangíveis não só para nossa empresa, mas também para as comunidades mais amplas que atendemos.”

Além dos programas de eficiência energética, a Emerson também se concentrou na aquisição de eletricidade renovável e na construção de sistemas de geração no local em instalações ao redor do mundo, incluindo Brasil, Hungria, China e Estados Unidos. Recentemente, a empresa instalou uma nova matriz solar no telhado em seu campus em Boulder, Colorado, para gerar mais de 400 MWh de energia limpa para o consumo direto do local a cada ano. Além disso, as principais operações da Emerson no Missouri passaram a fornecer 80.000 MWh de energia renovável a cada ano de parques eólicos no vizinho Kansas, conduzindo reduções significativas na pegada operacional de carbono da empresa.

“À medida que aceleramos os esforços históricos para enfrentar as mudanças climáticas, as parcerias público-privadas serão essenciais para realizar a escala de nossa ambição”, disse o administrador da EPA, Michael S. Regan. “Eu aplaudo os vencedores do prêmio ENERGY STAR deste ano por trabalharem com a EPA para entregar um futuro de energia limpa que economiza dinheiro de consumidores e empresas americanas e cria empregos.”

Como parte de suas iniciativas de sustentabilidade, a Emerson colabora com outros parceiros do ENERGY STAR para avaliar o progresso e discutir características do programa, como caça ao tesouro de energia e engajamento ambiental de fornecedores. A empresa organiza o Greening Together Summits para seus principais fornecedores para discutir como fazer parcerias coletivas para conduzir programas de descarbonização.

A Emerson também se envolveu com seus funcionários por meio de sua campanha de conscientização dos funcionários “Greening as One” para compartilhar ações que os funcionários podem realizar para impulsionar o progresso em direção às metas de sustentabilidade corporativa. Desde 2021, a Emerson patrocina um Prêmio anual de Sustentabilidade Ambiental concedido a equipes de instalações ou funcionários que foram além ao impulsionar reduções tangíveis de energia ou emissões de carbono.

Para saber mais sobre as metas de emissões líquidas zero da Emerson e consultar o mais recente Relatório Ambiental, Social e de Governança da empresa, visite Emerson.com/ESG.

Sobre a Emerson

A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os setores essenciais do mundo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, visite Emerson.com.

Sobre a ENERGY STAR

ENERGY STAR® é o símbolo respaldado pelo governo para eficiência energética, fornecendo informações simples, confiáveis e imparciais nas quais consumidores e empresas confiam para tomar decisões bem fundamentadas. Milhares de organizações industriais, comerciais, estaduais, locais e de serviços públicos, incluindo 40% da Fortune 500®, contam com a parceria da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA para oferecer soluções econômicas de eficiência energética. Desde 1992, a ENERGY STAR e seus parceiros ajudaram famílias e empresas americanas a evitar mais de US$ 500 bilhões em custos de energia e a alcançar uma redução de mais de 4 bilhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa. Mais informações sobre os impactos do ENERGY STAR podem ser encontradas em ENERGY STAR Impacts | ENERGY STAR.