A Emerson aprimora o software do sistema de controle para integração perfeita de dados e melhor desempenho da operação
O DeltaV™ Feature Pack 2 versão 15 apresenta conectividade expandida por meio de protocolos baseados na Ethernet e execução simplificada do controle baseado no estado Imagem em alta resolução
A atualização do sistema de controle distribuído DeltaV apresenta conectividade expandida por meio de protocolos baseados na Ethernet e execução simplificada do controle baseado no estado
AUSTIN, Texas (10 de julho de 2024) — A Emerson, líder global em tecnologia e software, está expandindo ainda mais a plataforma de automação DeltaV™ com a atualização do DeltaV Feature Pack 2 v. 15 para seu sistema de controle distribuído (DCS). Essa versão do pacote de recursos permite que os usuários façam a transição facilmente para um DeltaV DCS a partir de mais sistemas de controle de terceiros, expande o suporte para redes de dispositivos Ethernet ricos em dados e reduz a complexidade das implementações de controle baseadas em estado. À medida que as fábricas tentam capturar os ganhos de desempenho mais elusivos para atender às metas atuais de eficiência e sustentabilidade cada vez maiores, elas procuram tecnologias que modernizem o controle sem riscos excessivos de engenharia, despesas gerais e tempo de inatividade. O lançamento mais recente do sistema de controle DeltaV mantém a frequência regular dos principais lançamentos do DeltaV para ajudar os usuários a perceber mais rapidamente a economia do projeto e as eficiências operacionais incluídas nos novos recursos do software do sistema de controle.
“O DeltaV Feature Pack 2 versão 15 oferece aos usuários novas funcionalidades, recursos e aprimoramentos para expandir ainda mais a integração perfeita de dados e E/S, bem como aplicativos para modernizar mais facilmente suas operações, melhorar a conectividade e a colaboração e garantir a excelência operacional”, disse Claudio Fayad, vice-presidente de tecnologia para o negócio de sistemas e soluções de processo da Emerson.
As fábricas de hoje precisam colher os benefícios das tecnologias digitais modernas que otimizam as operações e melhoram a sustentabilidade. No entanto, uma das barreiras mais comuns à modernização de sistemas de controle é o alto custo e a necessidade de mão de obra para a transição de E/S. DeltaV IO.Connect, que permite que os usuários substituam sistemas de controle legados por software e controladores DeltaV modernos, deixando a infraestrutura de E/S antiga no lugar, agora suporta vários sistemas de controle de terceiros.
As plantas agora podem fazer a transição para um sistema de controle DeltaV moderno a partir dos sistemas de terceiros mais comuns imediatamente, recebendo imediatamente os benefícios do controle moderno, e logo fazer a transição de sua infraestrutura de E/S gradualmente, em seu próprio cronograma, para minimizar o tempo de inatividade e os riscos.
As redes de dispositivos baseadas em Ethernet, de alta velocidade e repletas de dados continuam a ganhar popularidade em todo o cenário de automação e só serão aceleradas à medida que a Camada Física Avançada ampliar a linha de aplicações nos setores de processos e híbridos. Com essa última versão, o sistema de controle DeltaV aumentou os tipos de dados, bem como os recursos de diagnóstico da ampla variedade de protocolos de comunicação baseados em Ethernet suportados, incluindo PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA e Modbus TCP. Esses aprimoramentos avançam a base sólida da automação DeltaV para trocar o volume e a variedade crescentes de dados da próxima geração de redes de dispositivos de campo.
O controle baseado em estado é um facilitador importante, pois muitas fábricas buscam operações autônomas e semiautônomas para reduzir o tempo de inatividade e minimizar o risco de segurança. Com o DeltaV Feature Pack 2 versão 15, as equipes de engenharia e operações agora têm mais opções de como as sequências de controle baseadas em estado são executadas quando as operações exigem uma mudança na lógica. Esse comportamento opcional permite operações seguras e confiáveis e, ao mesmo tempo, melhora a flexibilidade e a capacidade de manutenção da lógica baseada em estado. Para melhorar a percepção situacional do operador, o recurso de área de observação do DeltaV Live também foi aprimorado para persistir enquanto os operadores navegam entre os monitores.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.