Emerson divulga relatório de sustentabilidade de 2023

O relatório destaca o progresso da empresa no que tange as operações net zero, o investimento contínuo em funcionários e as comunidades

ST. LOUIS (12 de junho de 2024) — A empresa global de tecnologia e software Emerson (NYSE: EMR) divulgou hoje seu relatório de sustentabilidade de 2023, destacando os esforços da empresa para tornar o mundo mais saudável, seguro, inteligente e sustentável.

"A sustentabilidade está no centro da missão e cultura da Emerson, norteando nossa inovação, execução operacional e estratégias de negócios”, disse o diretor de sustentabilidade da Emerson, Mike Train. “Como líder global em automação, nossas soluções inovadoras foram projetadas para melhorar o desempenho da sustentabilidade, não apenas dentro de nossas operações, mas também para nossos clientes em todo o mundo. À medida que avançamos, continuamos comprometidos em implantar tecnologias impactantes que impulsionem tanto nossas ambições de net zero quanto as de nossos clientes, promovendo um futuro mais sustentável para todos.”

O relatório apresenta o compromisso e a abordagem da Emerson com as estratégias ambientais, sociais e de governança (ESG) da empresa e como elas estão conectadas para impulsionar a criação de valor a longo prazo. Os destaques notáveis do progresso incluem:

  • Redução da intensidade das emissões de gases do efeito estufa de escopo 1 e 2 em 52% desde 2021 e uso de 49% da eletricidade obtida a partir de fontes renováveis em instalações da Emerson. 
  • Superação da meta de redução da intensidade de energia antes de 2030, com uma redução de 41% desde 2018, excedendo a meta de redução de 25%.
  • Obtenção do prêmio de Parceiro do ano ENERGY STAR® de 2023 pelo gerenciamento de energia durante o avanço mensurável em direção às suas metas de net zero.
  • Pontuação A- do Projeto de divulgação de carbono (CDP) preservada e incluída na Tabela de classificação de engajamento de fornecedores do CDP pelo segundo ano consecutivo.
  • Aumento da representação na liderança das mulheres globalmente e das minorias dos EUA em dois e quatro pontos percentuais, respectivamente.
  • Nomeação como uma das “Melhores empregadoras do mundo para mulheres” em 2023 pela Forbes.

Para ver o relatório completo, acesse Emerson.com/ESG.

 

Sobre a Emerson

A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse  Emerson.com.

Declarações prospectivas e preventivas

As declarações neste comunicado de imprensa, que não são estritamente históricas, podem ser declarações “prospectivas”, que envolvem riscos e incertezas, e a Emerson não se responsabiliza por atualizar tais declarações para refletir desenvolvimentos futuros. Esses riscos e incertezas incluem o escopo, a duração e os impactos definitivos dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, entre outros, bem como as condições econômicas e monetárias, as demandas do mercado, a precificação, a proteção da propriedade intelectual, a segurança cibernética, a tarifação, os fatores competitivos e tecnológicos, a inflação, entre outras considerações, conforme estabelecido pelo Relatório anual mais recente da empresa no Formulário 10-K e em relatórios subsequentes arquivados pela SEC. As perspectivas aqui contidas representam a expectativa da Empresa em relação aos seus resultados consolidados, exceto conforme indicado neste comunicado.

A Emerson usa o site de Relações com Investidores, Emerson.com/investors, como meio de divulgação de informações que possam ser de interesse ou significativas para nossos investidores e para cumprir as obrigações de divulgação de acordo com o Regulamento FD. Portanto, os investidores devem acompanhar nosso site de Relações com Investidores, além de seguir nossos comunicados de imprensa, registros da SEC, chamadas para conferências públicas, webcasts e mídias sociais. As informações contidas ou que podem ser acessadas através do nosso site não são incorporadas por referência e não fazem parte deste documento.