Refinaria inicia proteção contra transbordo de tanques e otimização de pré-aquecedores com Smart Wireless
Resultados
- Economizou mais de US$ 1 milhão com a eliminação de derramamentos/remediação de tanques durante o descarregamento de navios
- Proteção contra transbordo econômica iniciada em mais de 60 tanques de petróleo bruto e produtos
- Segurança aprimorada com o monitoramento de tiragem da fornalha do aquecedor
- Maior eficiência energética com monitoramento de temperatura do trocador de calor
Uma refinaria dos EUA reduz o risco de derramamento e as verificações manuais de campo automatizando o nível do tanque, o trocador de calor e o monitoramento de tiragem da fornalha em todo o seu extenso site.
No geral, a refinaria eliminou derramamentos de tanques por erros de medição de nível nos tanques de petróleo bruto, forneceu proteção contra transbordo em todos os tanques de armazenamento de petróleo bruto, intermediários e de produtos, segurança aprimorada ao medir a pressão nas fornalhas dos aquecedores e melhorou a eficiência energética dos trocadores de calor.
Engenheiro de instrumentação sênior/ Grande refinaria dos EUA
Cliente
Uma grande empresa de petróleo e gás nos Estados Unidos.
Aplicação
Proteção contra transbordo de tanques, monitoramento de eficiência energética do trocador de calor, monitoramento de tiragem da fornalha do aquecedor.
Desafio
Uma grande refinaria nos Estados Unidos aceita petróleo bruto de navios e o armazena em tanques de armazenamento de petróleo bruto no parque de estocagem no lado sul da refinaria. Para reduzir despesas, esses navios são descarregados da maneira mais rápida e eficiente possível. Isso significa grandes volumes de petróleo sendo movidos, com medições e controles essenciais para movê-lo com segurança e eficiência.
Os tanques de armazenamento de petróleo bruto tinham um sistema de medição de nível primário que às vezes falhava. A perda de petróleo bruto foi pequena em comparação com o custo da limpeza. A remediação de um único derramamento de tanque custou à empresa US$ 1 milhão. A instalação de um sistema redundante era muito cara, já que o parque de estocagem se estende por vários quilômetros quadrados. Quando o sistema de medição de tanques falhou pela segunda vez, o gerente de planta insistiu que um sistema secundário independente fosse instalado imediatamente. Ele não queria que uma situação de transbordamento acontecesse novamente.
Outros desafios para a planta incluíram cálculos de eficiência energética do trocador de calor e monitoramento de tiragem da fornalha do aquecedor. Como a refinaria é uma estrutura mais antiga, com tubulações densas, além de tanques, vasos e outras obstruções na área dos pré-aquecedores, a ligação dos fios é muito cara e difícil em alguns locais. O cliente estava procurando otimizar a eficiência dos pré-aquecedores e minimizar o consumo de energia, e não conseguia fazer isso de forma eficaz com verificações pontuais utilizando pistola de infravermelho. Eles também queriam instalar uma precaução de segurança utilizando a medição da pressão na fornalha do aquecedor para garantir que gases nocivos não escapassem. Dada a grande localização geográfica dos parques de estocagem, o custo da ligação dos fios era inviável.
Dada a complexidade da infraestrutura próxima aos pré-aquecedores, a ligação dos fios teria sido difícil e cara. A única alternativa para o cliente eram viagens regulares ao campo para medição manual. Para melhorar a segurança e otimizar a eficiência, a planta estava em busca de opções de automatização.
Solução
Um engenheiro sênior de instrumentação da refinaria começou a olhar para a tecnologia wireless para fornecer proteção contra transbordo rápida e econômica nos tanques. Na época, a tecnologia wireless estava surgindo no mercado. Uma tecnologia exigia linha de visão e tinha dificuldade em infraestruturas densas. A outra tecnologia, uma malha auto-organizada, prometia aplicação tridimensional da tecnologia.
Depois de avaliar cuidadosamente os dois sistemas, o cliente comprou a rede auto-organizada Smart Wireless da Emerson. Uma chave de nível tipo deslocador foi colocada em cada um dos tanques de teto flutuante de petróleo bruto e conectada a um Rosemount 702 Transmissor discreto wireless. Cada um dos transmissores wireless comunica-se com um Smart Wireless Gateway no lado leste do campo sul, onde os tanques de petróleo bruto estão localizados. Os pontos wireless foram facilmente integrados a uma porta Modbus existente em um sistema de controle distribuído da década de 1980, de modo que não exigiu I/O extra do sistema de controle antigo. “Uma solução com fio teria sido muito cara e exigiria I/O adicionais em nosso sistema de controle”, disse o engenheiro sênior de instrumentos. “Apostamos na malha wireless da Emerson e tem funcionado muito bem.”
Na verdade, a planta não apresentou condição de transbordamento desde que a rede wireless e as chaves de nível foram instaladas. Com atualizações de um minuto das medições wireless, os operadores têm um aviso antecipado se a medição de nível primário falhar e um nível alto for atingido. Isso dá aos operadores tempo suficiente para interromper o enchimento do tanque ou desviá-lo para outro tanque de armazenamento. “Monitoramos as medições de nível da sala de controle”, disse o cliente, “bem como a vida útil da bateria nos transmissores wireless. Sabemos quando temos algumas semanas para trocar as baterias.”
Com a instalação bem-sucedida de medições de nível secundárias nos tanques de petróleo bruto, decidiu-se também adicionar todos os 30 tanques de produto no campo leste ao gateway. “Assim que o gateway está instalado, é fácil adicionar medições complementares”, comentou o engenheiro. “Instalamos mais 30 chaves com deslocador e Rosemount 702 Transmissores discretos Wireless e os conectamos à rede existente. A interface com nosso DCS vintage já estava em funcionamento.”
Embora o cliente não tivesse tido problemas com transbordamento em tanques de produto, ele queria tomar medidas preventivas para garantir que isso nunca acontecesse. Isso ocorreu em parte em antecipação às mudanças na legislação relativas à proteção contra transbordo de tanques, que já foram aprovadas em alguns estados como a Califórnia. Dado o custo relativamente baixo de instalação para pontos wireless, foi fácil tomar uma decisão.
Uma vez concluído o campo leste, a segunda e a terceira redes foram instaladas em dois outros campos. Vinte e cinco tanques de produtos no primeiro campo e três no segundo, ambos ainda mais distantes da sala de controle, receberam o mesmo sistema de medição de nível secundário independente (wireless) como seguro contra transbordamento. Cada campo tinha seu próprio gateway instalado. Um foi integrado a uma porta Modbus no DCS antigo e o outro foi integrado via Modbus ao DCS de próxima geração do mesmo fornecedor.
Com o sucesso da tecnologia wireless nos parques de estocagem, a refinaria buscou o monitoramento de tiragem secundário em duas fornalhas de aquecedor para melhorar ainda mais a segurança. Para garantir que os aquecedores operassem dentro dos limites operacionais especificados, dois Rosemount 3051S Transmissores de pressão wireless(com taxa de atualização de 4 segundos) foram colocados no sistema de tiragem do aquecedor para dar indicação antecipada de qualquer perda de pressão. Esses transmissores de pressão se conectam a um quarto gateway nessa área da refinaria e foram facilmente integrados ao DCS de outro fornecedor por meio de E/S Modbus existente. Com padrões abertos, a rede wireless da Emerson é facilmente integrada a vários sistemas host.
O projeto mais recente foi a instalação de um quinto gateway na área de pré-aquecimento de petróleo bruto. A refinaria foi afetada por medições de temperatura ruins nos trocadores de calor devido à degradação do termopar e da ligação dos fios RTD. Por causa da infraestrutura densa, as tecnologias wireless de linha de visão não funcionavam. Os operadores tinham que fazer medições pontuais com uma pistola infravermelha uma vez por mês e inserir manualmente as leituras para que os rendimentos do trocador de calor pudessem ser calculados e os cronogramas de limpeza desenvolvidos. Infelizmente, isso causou perda de eficiência, pois as temperaturas diferenciais geralmente ficavam muito abaixo do ideal antes das leituras serem feitas.
Dez Rosemount 648 Transmissores de temperatura wireless foram instalados na entrada e na saída de vários trocadores de calor com taxas de atualização de um minuto. Os pontos de instalação ficaram escondidos atrás de tubulações densas, vasos e tanques, mas a malha permanece forte, com alta confiabilidade de sinal. Agora, a engenharia de processos tem informações precisas e em tempo real em intervalos de um minuto, em vez de uma vez por mês. Informações mais ricas, 43.200 pontos medidos e registrados automaticamente por mês em comparação com um ponto medido e registrado manualmente, fornecem à engenharia as ferramentas para otimizar a eficiência energética. Alertas são emitidos aos operadores em um prazo estabelecido para limpar os trocadores e otimizar a eficiência térmica de cada unidade. As melhorias no consumo de energia levaram a engenharia de processos a solicitar a adição de mais três transmissores de temperatura wireless.
“No geral, a refinaria eliminou derramamentos de tanques por erros de medição de nível nos tanques de petróleo bruto, forneceu proteção contra transbordo em todos os tanques de armazenamento de petróleo bruto, intermediários e de produtos, melhorou a segurança ao medir pressão negativa nas fornalhas do aquecedor e melhorou a eficiência energética dos trocadores de calor”, concluiu o cliente. A planta continua a expandir as redes de malha sem fio, e as empresas irmãs estão seguindo o exemplo.