Verbesserung der Langlebigkeit von Anlagen und der Verfügbarkeit des Systems

Kreiselpumpe

Kreiselpumpen sind für den Flüssigkeitstransport in Industrieprozessen von entscheidender Bedeutung, sind jedoch häufig anfällig für Leistungseinbußen, Kavitation und vibrationsbedingte Probleme. Durch die Kombination von prädiktiver Diagnose und kontinuierlicher Zustandsüberwachung können Betreiber Probleme mit der Pumpe frühzeitig erkennen und minimieren, was dazu beiträgt, die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern, die Wartungskosten zu senken und den Prozessdurchsatz zu schützen.

Industrial centrifugal pump installed in a chemical process facility
Echtzeit-Überwachung und prädiktive Erkenntnisse

Maximierung der Leistung der Kreiselpumpe

Mithilfe von zustandsbasierten Diagnosen können Ausfälle verhindert und der Pumpenwirkungsgrad verbessert werden.

Pumpenausfälle, die durch eingeschränkten Durchfluss, Dichtungsprobleme oder Kavitation verursacht werden, können zu kostspieligen, ungeplanten Ausfallzeiten führen. Skalierbare Überwachungs- und Analysetools bieten einen kontinuierlichen Einblick in den Zustand und die Leistung der Kreiselpumpe. Mit genauen Diagnose- und kabelloser Messtechnik können die Wartungsteams proaktive Entscheidungen treffen und die Zuverlässigkeit der Ausrüstung verbessern.

Intelligentere Überwachung von erfolgsbestimmenden rotierenden Anlagen

Lösungen für Kreiselpumpen in der Praxis

Kaum eine Maschine in einer Anlage ist so erfolgsbestimmend, aber auch so wartungsintensiv wie die Kreiselpumpe. Daher verwenden zahlreiche Anwendungen Installationen mit mehreren Einheiten als Reserve. Die tiefgehenden Überwachungs- und prädiktiven Diagnoseanwendungen von Emerson warnen die Bediener bei abnormalem Betrieb und potenziellen Ausfällen, was eine zustandsbasierte und proaktive Wartung ermöglicht. Kontinuierliche Überwachung ermöglicht rechtzeitige Gegenmaßnahmen, die einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten.

Schutz vor Kavitation

image

Pumpenkavitation frühzeitig zu erkennen, ist von entscheidender Bedeutung, da Kavitation zu einem erhöhten Verschleiß von Pumpengehäuse und Laufrad führt. Zudem kann sie starke Vibrationen verursachen und die Lebensdauer von Dichtungen und Lagern verkürzen. Emerson kann eine Auswahl an Schwingungssensoren für Pumpen und Motoren sowie Druckmessumformer für Saug- und Abflussleitungen zur Verfügung stellen, die in der Lage sind, durch Kavitation erzeugte Geräusche zu erfassen. Die Sensoren können einfach in die Asset Management Software (AMS)-Technologie integriert werden, um Kavitationsbedingungen sofort zu erkennen und für einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Pumpen zu sorgen.

Lösungen für alle wichtigen Branchen

Spezialisierte Geschäftsbereiche für Kreiselpumpen

Um eine gleichbleibende Leistung der Kreiselpumpe zu erreichen, ist ein multidisziplinärer Ansatz – von Automatisierungsplattformen bis hin zu Messtechnik und Regelgeräten notwendig. Erkunden Sie, wie unsere Geschäftsbereiche zusammenarbeiten, um die Verfügbarkeit von Anwendungen mit rotierenden Ausrüstungen aufrechtzuerhalten, die Kosten zu reduzieren und ihre Sicherheit zu erhöhen.

Vorantreiben von Fortschritten mit wassergetriebener Innovation

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Die Wasserkraft ist nach wie vor eine der zuverlässigsten und effizientesten erneuerbaren Energiequellen weltweit. Erkunden Sie wichtige Erkenntnisse über die Stromerzeugung in Wasserkraftwerken, Regelstrategien und Umgebungsanforderungen und erfahren Sie, wie fortschrittliche Technologien zur Optimierung der Anlagenleistung und -nachhaltigkeit beitragen.

Wenn der Flüssigkeitsstrom am Eingang zu einer Pumpe durch ein verstopftes Sieb, ein geschlossenes Ventil oder andere Verschlüsse eingeschränkt wird, können sich durch den Unterdruck gasgefüllte Hohlräume oder Luftblasen im Prozessmedium bilden. Dies hört sich an, als würde die Pumpe Gestein bewegen und kann zu übermäßigem Verschleiß des Gehäuses und des Laufrads führen sowie die Vibrationen für die gesamte Installation erhöhen, wenn nicht Abhilfe geschaffen wird. Die Druckmessumformer von Emerson können diesen Zustand erkennen, und Schwingungssensoren warnen bei Veränderungen, sodass das Problem behoben werden kann.

Vibrationen in rotierender Ausrüstung beeinträchtigen die Nutzungsdauer von Komponenten am meisten. Die häufigste Vibrationsquelle bei Installationen mit direkt gekoppelter Pumpe ist eine Fehlausrichtung der Welle. Wenn die Gerätebefestigung nicht vollständig stabil ist und die Installation nicht so eingestellt wurde, dass die beiden Wellen bei Betriebstemperatur auf eine koaxiale Linie gebracht werden, kann es zu übermäßigen Vibrationen kommen. Kavitation kann dabei ebenfalls auftreten, ist aber leichter zu erkennen. Die Schwingungssensoren von Emerson bestimmen zusammen mit der Plantweb Insight Software, wann Änderungen der Schwingungseigenschaften auf das Vorhandensein schädlicher Bedingungen hinweisen.

Eine kritische Schwachstelle ist der Mechanismus, der die Flüssigkeit in der Pumpe hält und Leckagen an der Stelle verhindert, an der die Welle in das Gehäuse eingeführt wird. Alte Pumpendesigns nutzten Packungen, mechanische Dichtungen haben jedoch an Popularität gewonnen. Die Dichtung verfügt über ein eigenes Flüssigkeitssystem zum Druckausgleich und der Spülmechanismus entfernt Rückstände von den Dichtflächen. Um den korrekten Betrieb zu gewährleisten, muss dieses System auf Druck- und Füllstand überwacht werden, und Emerson bietet für diese Anwendung geeignete Geräte an.

Zu den häufigsten Problemen und Ausfällen in Verbindung mit Pumpen gehören Kavitation, mechanisches Versagen der Dichtung, Lagerversagen, Verschleiß oder Beschädigung von Laufrädern, Leckage, Überhitzung, falsch ausgerichtete Laufräder oder Wellen, unzureichender Durchfluss oder Niederdruck, Probleme mit Motor oder Antrieb, Probleme mit der Materialkompatibilität und Fremdkörperschäden. Eine ordnungsgemäße Überwachung des Pumpenzustands und eine umgehende proaktive Behebung von Problemen sind unerlässlich, um diese Probleme zu minimieren und eine optimale Pumpenleistung zu gewährleisten.