Innovative Lösungen für nachhaltige Kunststoffe

Chemisches Recycling

Chemikalienrecycling verwandelt Kunststoffabfälle in wertvolle Rohstoffe und unterstützt so eine Kreislaufwirtschaft, sodass Umweltprobleme in Chancen für nachhaltiges Wachstum verwandelt werden.

Wide shot of Businessman and worker talking on platform above conveyor belts in recycling plant
Effizienz und Sicherheit steigern

Optimierung von Prozessen für das Chemikalienrecycling

Integrierte Technologien für zuverlässigen und nachhaltigen Betrieb

Um die Produktreinheit sicherzustellen, schwierige Prozessbedingungen im Griff zu behalten und die Ressourcennutzung zu optimieren, erfordert das Chemikalienrecycling eine präzise Regelung und Überwachung. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierungs- und Steuerungslösungen können Anlagen mehr Effizienz und Sicherheit erreichen sowie die jeweiligen Umweltvorschriften einhalten.

Vorantreiben von Innovationen beim Chemikalienrecycling

Chemische Recyclinglösungen im Einsatz

Von der Sicherstellung der Produktreinheit bis hin zum Management des Energieverbrauchs spielen fortschrittliche Technologien eine entscheidende Rolle in modernen Anlagen für die chemische Kreislaufwirtschaft. Diese Lösungen adressieren die branchenspezifischen Herausforderungen und ermöglichen einen sichereren, effizienteren und umweltverantwortlicheren Betrieb.

Präzisionsregelung für Produktintegrität

image

Jedes Produkt, das Kunststoffabfälle als Ausgangsmaterial verwendet, lässt den Betreiber danach streben, etwaige Verunreinigungen des Ausgangsmaterials auf ein Mindestmaß zu reduzieren, bzw. einen Prozess einzusetzen, der das unerwünschte Material mit einem einfachen Verfahren abscheidet. Eine wirksame Abfallsortierung ist ein wichtiges Element. Digitale Werkzeuge, die mit dem Prozessleitsystem und seinen Instrumenten verbunden sind, können jedoch erkennen, wenn sich die Bedingungen außerhalb der normalen Bereiche bewegen, was häufig durch Verunreinigung von Rohstoffen verursacht wird, bevor das Endprodukt ebenfalls verunreinigt wird. Diese digitalen Technologien tragen dazu bei, eine gleichbleibende Arbeitsweise und Endqualität zu gewährleisten.

Verständnis des Verfahrens

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Technologien, Anwendungen und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Chemikalienrecycling. Erfahren Sie, wie die Automatisierungs- und Regelungslösungen von Emerson effizientere, skalierbare und nachhaltigere Recyclingprozesse unterstützen.

Der Begriff des chemischen Recyclings umfasst eine Vielzahl von Verfahren zur Aufspaltung von Kunststoffabfällen, so dass diese ähnlich dem ursprünglichen Produkt wiederaufbereitet oder zu etwas völlig anderem verarbeitet werden können. Dabei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, die den Grad der Aufspaltung des Abfalls widerspiegeln.

Unternehmen, die in den Bereich des chemischen Recyclings einsteigen, beginnen bei Null. Einige sind Neugründungen, andere sind neue Abteilungen größerer Unternehmen, aber die Prozesseinheiten sind brandneu. So kann PureCycle beispielsweise mit Hilfe eines Auflösungsverfahrens aus Kunststoffabfällen nahezu reines Polypropylen herstellen. Das Unternehmen hat sehr ehrgeizige Pläne, in den nächsten 15 Jahren 50 neue Anlagen nach diesem Konzept zu bauen. Um dieses Ziel zu realisieren, arbeitet PureCycle mit Emerson zusammen, um diese neuen Anlagen mit den intelligenten Sensoren und Regelventilen, fortschrittlicher Betriebssoftware und Datenmanagementsystemen in der Cloud zu verbinden. Durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Automatisierungstechnologien werden schnellere Projektabwicklung, vollständig integrierte Systeme und erstklassige operative Leistung ermöglicht.

Es ist unschwer erkennbar, dass die Welt im Plastikmüll untergeht. Deshalb ist Recycling enorm wichtig, und wir müssen alles daran setzen, das zu fördern. Dies ist jedoch nur ein Schritt auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft. Recycling trägt unserer „Einweg“-Mentalität Rechnung, bei der wir etwas kaufen, es benutzen und dann wegwerfen. Wir müssen dieses lineare Denken ersetzen und zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen, in der Produkte mehrere Lifecycles durchlaufen und zur Wiederverwendung, Reparatur und Wiederaufbereitung konzipiert sind. Wenn sie am Ende ihrer mehrfachen Verwertungskette angekommen sind, werden sie einfach recycelt, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Um dies zu erreichen, muss diese Fähigkeit natürlich von Anfang an in ein Produkt integriert werden. Wenn dies praktiziert wird, verringert dies die Umweltbelastung enorm und reduziert die Notwendigkeit von Recycling.

Ja, diese Technik wird als mechanisches Recycling bezeichnet und ist innerhalb bestimmter Grenzen praktikabel. Sorgfältig sortierter Plastikmüll, auch nach Farbe und Material sortiert, kann geschreddert und gereinigt und dann wieder eingeschmolzen werden. Dieses wird vor allem für Polyethylenterephthalat (PET) verwendet, das häufig für Kunststoff-Getränkeflaschen eingesetzt wird. PET kann eine solche Behandlung mit minimalen Qualitätseinbußen überstehen, die meisten anderen Kunststoffarten werden jedoch beim Umschmelzen abgebaut.

Der Grad der erforderlichen Sortierung hängt von der Art des Verfahrens ab. Bei Verfahren, bei denen recycelter Kunststoff mit Neuware gleichgesetzt wird, wie z. B. bei Polypropylen, muss die Sortierung sehr gründlich sein, obwohl die meisten Depolymerisations- und Auflösungsverfahren Farbstoffe entfernen können. Pyrolyseverfahren sind toleranter gegenüber gemischten Rohstoffen, aber sie reduzieren das Endprodukt auf einen viel niedrigeren chemischen Zustand.