Emersons integriertes Automatisierungsportfolio beschleunigt den Aufbau von Rechenzentren im KI-Maßstab.

Fallback image

Die DeltaV™ Automatisierungsplattform für Rechenzentren bietet ein einheitliches Automatisierungssystem zur Überwachung und Steuerung der kritischen Infrastruktur von Rechenzentren. Sie vereint thermische, mechanische und elektrische Teilsysteme in einer hochgradig skalierbaren, flexiblen Architektur. Hochauflösendes Bild

DeltaV Automatisierungsplattform für Rechenzentren bietet präzise Steuerung, industrielle Zuverlässigkeit und umfassendes Projekt-Know-how, um die Dauer bis zur Bereitstellung von Rechenleistung zu verkürzen
  • Beschleunigte Projektabwicklung: Die DeltaV™ Automation Plattform verbessert Projektzeitpläne durch die Entkopplung von Hardware und Software, um eine parallele Ausführung zu ermöglichen, und die Standardisierung der Steuerung auf Geräteebene sowie der anlagenweiten Steuerung.
  • Einheitliche Plattform: Eine einheitliche Überwachungs- und Steuerungsebene integriert die kritische Infrastruktur des Rechenzentrums und koordiniert thermische, mechanische und elektrische Teilsysteme, um in Echtzeit auf Änderungen der Energie- und Kühllast zu reagieren.
  • Industrielle Zuverlässigkeit: Aufbauend auf jahrzehntelanger Automatisierungsexpertise bietet Emerson Echtzeittransparenz und Steuerungsmöglichkeiten, die Änderungen des Kühl- und Energiebedarfs vorausschauend berücksichtigt und dazu beiträgt, einen unterbrechungsfreien Betrieb im großen Maßstab aufrechtzuerhalten.
  • KI-gestütztes Portfolio: In die DeltaV Automatisierungsplattform integrierte KI-Technologien liefern den richtigen Personen zur richtigen Zeit verwertbare Erkenntnisse. Dadurch wird die Steuerung komplexer Prozesse vereinfacht und die Grundlage für autonome Betriebsabläufe geschaffen.

ST. LOUIS (3. August 2026) – Da künstliche Intelligenz (KI) die Nachfrage nach Rechenzentren beschleunigt und Projektzeitpläne verkürzt, erreicht die Komplexität der Infrastruktur ein bisher unerreichtes Niveau. Die DeltaV™ Automatisierungsplattform für Rechenzentren des weltweit führenden Automatisierungsunternehmens Emerson (NYSE: EMR) begegnet dieser Herausforderung mit einem Automatisierungsportfolio, das speziell für KI-Rechenzentren im großen Maßstab entwickelt wurde – dort, wo Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und operative Exzellenz unverzichtbar sind. Die DeltaV Automatisierungsplattform für Rechenzentren bietet ein einheitliches Automatisierungssystem zur Überwachung und Steuerung der kritischen Infrastruktur von Rechenzentren. Sie vereint thermische, mechanische und elektrische Teilsysteme in einer hochgradig skalierbaren und flexiblen Architektur.

Im KI-Zeitalter wirkt sich eine schnellere Markteinführung unmittelbar auf den Umsatz, die Erfüllung von Kundenzusagen und den Wettbewerbsvorteil aus. Diese verkürzten Projektlaufzeiten setzen Lieferketten sowie Engineering- und Planungsteams, Elektriker, Ingenieure und andere Projektbeteiligte erheblich unter Druck, da sie Projekte in kürzester Zeit abschließen und gleichzeitig die Anforderungen moderner Rechenzentren an Zuverlässigkeit, Flexibilität und einen dynamischen Betrieb erfüllen müssen.

Um Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab schneller in Betrieb zu nehmen und gleichzeitig eine maximale Betriebszuverlässigkeit zu gewährleisten, ersetzt die DeltaV Automatisierungsplattform für Rechenzentren Insellösungen und komplexe Systemzuordnungen durch eine integrierte Automatisierungsarchitektur – von Beginn der Projektplanung an. Anstatt Teilsysteme getrennt und manuell zu koordinieren, führt die DeltaV Plattform sie in einer einheitlichen Steuerungslösung zusammen. Dadurch werden der Engineering-Aufwand reduziert, die Integration vereinfacht und konsistente Abläufe bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung geschaffen.

„Die Leistung von Rechenzentren wird nicht mehr allein durch einzelne Komponenten bestimmt, sondern dadurch, wie effektiv kritische Systeme zusammenarbeiten“, sagte Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Die DeltaV Automatisierungsplattform für Rechenzentren bietet Betreibern eine einheitliche Transparenz und koordinierte Steuerung, die sie benötigen, um Projekte planbar in Betrieb zu nehmen, einen zuverlässigen Betrieb im großen Maßstab sicherzustellen und ambitionierte Zeitpläne einzuhalten. Sie bildet die Grundlage, um Geschwindigkeit in einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.“

Die DeltaV Automatisierungsplattform für Rechenzentren bietet:

  • Präzise Steuerung: Echtzeitüberwachung und -management stark schwankender Lasten sowie Optimierung der Kühlung. Dies ermöglicht eine Steuerung auf Geräte- und Gesamtanlagenebene, die sich dynamisch an veränderte thermische Lasten anpasst.
  • Industrielle Zuverlässigkeit im großen Maßstab: Die integrierte Steuerung und Betriebstransparenz der DeltaV Automatisierungsplattform helfen Rechenzentrumsteams, ungewöhnliche Betriebszustände frühzeitig zu erkennen, schneller zu reagieren und rund um die Uhr einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb aufrechtzuerhalten.
  • Projekt-Know-how: Wiederholbare, standardisierte Konzepte und jahrzehntelange Erfahrung mit Großprojekten helfen Engineering-Teams, Ausführungsrisiken zu reduzieren, Projektlaufzeiten zu verkürzen und Projekte bereitzustellen, die vom ersten Tag an zuverlässig funktionieren.
  • Lifecycle-Partner für kontinuierliche Verbesserungen: Über die Projektabwicklung hinaus bietet Emerson standardisierte Betriebsmodelle und kontinuierlich gewonnene Erkenntnisse, die Rechenzentren dabei unterstützen, ihre Kapazitäten im Zuge von Erweiterungen auszubauen und den Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg an mehreren Standorten und in verschiedenen Regionen zu optimieren.

Die DeltaV Automatisierungsplattform für Rechenzentren bietet ein umfassendes Automatisierungsportfolio, darunter das branchenführende DeltaV Prozessleitsystem (DCS) sowie DeltaV speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), die mit dem DCS verbunden sind und eine anlagenweite Prozesssteuerung ermöglichen. Sowohl das DeltaV DCS als auch die DeltaV SPS verfügen über kontextspezifische KI-Lösungen, die Engineering-Workflows beschleunigen, eine erweiterte Prozesssteuerung ermöglichen und Rechenzentren bei der Integration KI-gestützter Optimierungsmodelle unterstützen. Das DeltaV DCS und die DeltaV SPS arbeiten nahtlos zusammen und liefern kontinuierlich verwertbare Erkenntnisse. Dadurch ermöglichen sie eine schnellere Projektumsetzung, niedrigere Kosten, eine planbare Leistung und schaffen die künftige Grundlage für einen autonomen Betrieb.

„KI-Rechenzentren stoßen hinsichtlich Größenordnung, Geschwindigkeit und Komplexität an ihre Grenzen und legen die Schwächen fragmentierter Automatisierungsarchitekturen offen“, sagte Pettus. „Die DeltaV Automatisierungsplattform für Rechenzentren basiert auf einer intelligenten, einheitlichen Automatisierungsarchitektur statt auf isolierten Einzellösungen. Dadurch bietet sie die Flexibilität, nicht nur möglichst schnell den ersten Token (First Token) bereitzustellen, sondern Rechenzentren auch dabei zu unterstützen, über ihren gesamten Betriebslebenszyklus hinweg wettbewerbsfähig, sicher und zukunftsfähig zu bleiben.“

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.