Creare una catena di fornitura delle batterie più sicura e affidabile
Dalla miscelazione di liquidi con sospensioni solide alla formazione delle celle fino al confezionamento finale, la produzione di batterie agli ioni di litio richiede un rigoroso controllo della temperatura, della chimica e delle condizioni di sicurezza. I sistemi di controllo scalabili, i gruppi di valvole intelligenti e i sensori avanzati consentono una produzione ottimizzata con meno interruzioni non pianificate. Grazie all'implementazione di soluzioni per l'automazione integrata, i produttori possono migliorare l'uniformità dei batch, ridurre le riesecuzioni e accelerare i tempi di commercializzazione, riducendo al minimo i rischi e l'impatto ambientale.
Applicazione di soluzioni per la produzione di batterie agli ioni di litio
La produzione delle batterie è complessa e richiede un dosaggio accurato, una movimentazione chimica sicura e prestazioni affidabili in ambienti corrosivi. Le tecnologie moderne offrono una visibilità migliore su parametri critici come la conducibilità, il pH e la viscosità di liquidi con sospensioni solide, aiutando i team a ottimizzare la manutenzione e a prevenire guasti che riducono la produttività. Dall'analisi dei batch ai controller digitali delle valvole, i produttori ottengono il controllo e la flessibilità necessari per mantenere un vantaggio in un mercato competitivo e in rapida evoluzione.
Garantire la coerenza nella produzione di liquidi con sospensioni solide, elettroliti ed elettrodi
I produttori di componenti per batterie non devono solo garantire una qualità complessiva costante, ma devono farlo durante tutto il processo produttivo. La continuità del processo di produzione fa sì che gli errori o le impurità nelle fasi iniziali si accumulino, provocando conseguenze molto più gravi lungo la linea di produzione. La qualità deve essere monitorata in ogni fase, dalle materie prime all'assemblaggio delle celle, per mantenere l'efficienza produttiva e ridurre al minimo gli sprechi. Le soluzioni di misura avanzate di Emerson garantiscono un controllo accurato dei lotti per una qualità costante dei prodotti.
Controllare la qualità dei batch di anodi, catodi ed elettroliti
Migliorate l'accuratezza dei batch grazie all'esecuzione automatica delle formulazioni e al feedback in tempo reale.
Controllare la qualità con la misurazione affidabile del pH del precursore
Garantite una composizione chimica uniforme con strumenti di monitoraggio del pH ad alta precisione.
Monitorare la qualità dei liquidi con sospensioni solide degli elettrodi mediante misuratori di viscosità
Garantite il flusso di liquidi con sospensioni solide e proprietà di rivestimento ottimali grazie al controllo in linea della viscosità.
Gruppi aziendali nella produzione di batterie agli ioni di litio
I produttori di batterie traggono vantaggio da una combinazione di tecnologie di automazione studiate su misura per soddisfare gli obiettivi di prestazioni, sicurezza e sostenibilità. Le innovazioni interdisciplinari aiutano a garantire un miglioramento continuo, dai sistemi di controllo a livello di impianto, agli strumenti di precisione e alle piattaforme di analisi digitale scalabili.
Sistemi di automazione
Strumentazione di misura
Documenti relativi alle soluzioni per la produzione di batterie agli ioni di litio
Risorse chiave per ottimizzare la produzione di batterie agli ioni di litio
Scoprite documenti e approfondimenti essenziali per migliorare l'efficienza, la qualità e la sicurezza del processo nella produzione di batterie agli ioni di litio. Sfruttate le competenze di Emerson per guidare l'innovazione e l'eccellenza operativa.
Domande frequenti
Scoprite di più sulle sfide principali della produzione di batterie agli ioni di litio, tra cui la gestione dei materiali, il controllo dell'umidità e il rivestimento di precisione. Scoprite come le soluzioni Emerson aiutano a migliorare la qualità, la sicurezza e supportano processi di produzione scalabili e ad alta efficienza.
I materiali grezzi critici utilizzati nella produzione di batterie agli ioni di litio (LIB) includono il litio, la grafite, il cobalto e il manganese. Con l'aumento della diffusione dei veicoli elettrici, la produzione di batterie al litio per veicoli EV sta diventando una fonte di domanda sempre più importante.
La produzione di componenti per batterie al litio (o celle di batterie) viene eseguita in set di elettrodi, poi assemblati in celle di batterie. Per produrre elettricità, le batterie EV al litio trasportano internamente gli ioni di litio da uno strato, denominato anodo, a un altro, il catodo. I due strati sono separati da un altro strato, l'elettrolita.
Ogni generazione di design di batteria (cilindrica, prismatica, a sacchetto polimerico e ora a stato solido) sfida i limiti tecnici e richiede sempre di più dalla tecnologia di assemblaggio delle batterie. Le soluzioni di saldatura a ultrasuoni legano in modo affidabile i metalli più sottili e delicati e le pellicole ibride avanzate necessarie per costruire batterie ad alta densità energetica.
I materiali catodici tipici, ad esempio NCA e NMC, vengono prodotti tramite co-precipitazione di precursori idrossidi dei metalli di transizione, seguita da una fase di calcinazione (litiazione e ossidazione) con un composto di litio.
I materiali attivi del catodo sono composti da litio e metallo. I materiali attivi hanno caratteristiche diverse a seconda del tipo e del rapporto dei metalli. Ad esempio, il nichel (Ni) ha un'alta capacità, il manganese (Mn) e il cobalto (Co) hanno un'elevata sicurezza e l'alluminio (Al) aumenta la potenza di una batteria.
L'anodo (o elettrodo negativo) in una batteria agli ioni di litio è tipicamente costituito da grafite rivestita in un foglio di rame. La grafite è un solido cristallino con colore grigio-nero e lucentezza metallica. Grazie alla sua struttura elettronica, è altamente conduttiva e può raggiungere 25.000 S/cm2 nel piano di un singolo cristallo.