Emerson considera la Boundless Automation™ come un punto di svolta del settore per il superamento delle barriere imposte ai dati e la modernizzazione delle operazioni

Fallback image

Con la Boundless Automation, Emerson introduce una architettura di automazione moderna e sicura, che libera i dati per utilizzare al meglio la potenza del software. Immagine ad alta risoluzione

Fallback image

La Boundless Automation di Emerson trasforma architetture di automazione obsolete in un moderno framework di calcolo intelligente per campo, edge e cloud, connessi mediante un'infrastruttura dati unificata.
Immagine ad alta risoluzione

Fallback image

Secondo Emerson, la Boundless Automation rende possibile una trasformazione moderna e sicura delle architetture di automazione obsolete. 
Immagine ad alta risoluzione

Architettura di automazione avanzata definita dal software per l'integrazione di campo intelligente, edge e cloud. Una nuova era della produttività
I leader globali dell'automazione si riuniscono all'Emerson Exchange di Düsseldorf per acquisire informazioni sulla Boundless Automation

DÜSSELDORF (27 febbraio 2024) - Forte della sua leadership nell'innovazione, l'azienda globale di tecnologie e software Emerson (NYSE: EMR) si prepara a trasformare la produzione industriale con un'architettura di automazione di nuova generazione, progettata per abbattere i silos e liberare i dati e tutta la potenza del software con la Boundless Automation™.

Ora che molte aziende fanno fatica a estrarre tutto il valore disponibile dai loro sforzi di trasformazione digitale, diventano evidenti i limiti delle architetture di automazione odierne. Gli stack di tecnologie costruiti intorno a ciascun reparto funzionale (produzione, affidabilità, sicurezza e, più di recente, sostenibilità) hanno prodotto isole di dati frammentati, che si stanno rivelando difficili da integrare o utilizzare. I vantaggi delle nuove informazioni approfondite promessi dalla trasformazione digitale restano di conseguenza solo sulla carta.

Per risolvere questo problema e aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di ottimizzazione operativa, Emerson presenta una visione e una strategia pratica in grado di avvicinare una maggiore potenza di calcolo ai punti dove questa è necessaria e di definire il progetto di un moderno ambiente di elaborazione industriale. Questo ambiente comprende flessibilità di implementazione del software in tutto il campo intelligente, edge moderno definito dal software e cloud. I tre domini sono connessi mediante un'infrastruttura dati unificata, contribuendo a mantenere il contesto dei dati, migliorarne l'usabilità e potenziare la sicurezza.

"Dopo decenni di implementazione di strategie di automazione in continua evoluzione, i produttori hanno individuato l'esigenza di estrarre maggior valore dai dati bloccati in architetture di automazione rigide e obsolete", ha dichiarato Lal Karsanbhai, Presidente e CEO di Emerson. "La proliferazione dei dati e lo sviluppo di software avanzati stanno aprendo a un'era di produttività che non ha precedenti". I dati copiosi e approfonditi e i software avanzati stanno convergendo e creando il prossimo importante punto di svolta nel settore".

Karsanbhai si è rivolto ai leader del settore a Düsseldorf durante l'Emerson Exchange EMEA 2024, una conferenza per i clienti dei settori chimico, biotecnologico, dei metalli e dell'estrazione mineraria, dell'energia, dell'idrogeno, dei biocombustibili e della cattura del carbonio.

La moderna architettura di automazione definita dal software di Emerson è destinata a scompaginare le reti gerarchiche, democratizzando e contestualizzando in modo sicuro i dati per le persone e i motori di intelligenza artificiale (IA) che dipendono da un flusso di informazioni continuo. Emerson continua a innovare il suo vasto portafoglio di tecnologie in fase di sviluppo, affinché questo diventi la base per il futuro della Boundless Automation.

"Grazie a uno stack di tecnologie leader nel settore e a decenni di comprovata esperienza, Emerson è posizionata in modo unico per progettare e implementare un'automazione in grado di ottimizzare l'estrazione di valore dagli investimenti tecnologici dei clienti e offrire miglioramenti misurabili delle prestazioni", ha affermato Karsanbhai.

L'architettura della Boundless Automation di Emerson abbatterà le barriere e i silos di dati su campo intelligente, edge e cloud. L'integrazione di questi sistemi eterogenei con un'infrastruttura dati unificata offre nuove informazioni e aiuta le aziende a ottimizzare le operazioni in termini di produzione, affidabilità, sicurezza, sostenibilità e forza lavoro.

  • Campo intelligente: permette di accedere a più dati da più fonti e crea opportunità per una maggiore varietà delle applicazioni. Con dispositivi più intelligenti e nuove tecnologie di connessione, come 5G e APL, i clienti possono semplificare sia la connettività da qualsiasi luogo del mondo, sia l'integrazione con la nuova architettura.

  • Edge: il nuovo edge OT crea un ambiente di calcolo moderno, sicuro e a bassa latenza, avvicinando i nuovi strumenti software e i dati utili agli utenti. L'ambiente edge migliorato crea una piattaforma per i colleghi IT e OT per innovare e collaborare più di quanto sia mai accaduto prima.

  • Cloud: il cloud offre funzionalità complesse per le funzioni operative e di progettazione on-premise e in tutta l'azienda, con infinite capacità di elaborazione analitica, collaborazione a livello aziendale, costi del ciclo di vita convenienti e supporto e assistenza a richiesta.

Clicca qui per maggiori informazioni sulle innovazioni e le tecnologie che supportano la nuova architettura Boundless Automation.

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.

Contattare:
Denise Clarke
512-587-5879
denise.clarke@fleishman.com