Emerson e Strategic Biofuels forniranno energia rinnovabile a impatto zero in Louisiana

Leader mondiale nel settore dell'automazione fornisce tecnologie all'avanguardia per un impianto a biomassa unico nel suo genere, dotato di sistemi per la cattura e il sequestro del carbonio
  • Emerson è stata scelta da Strategic Biofuels per l'automazione di uno dei progetti di cattura del carbonio più avanzati degli Stati Uniti
  • Il progetto in corso di realizzazione in Louisiana convertirà i rifiuti forestali in energia elettrica affidabile e a impatto zero
  • Grazie al suo vasto portafoglio di soluzioni per l'automazione industriale e alle competenze acquisite nel settore, Emerson si posiziona come leader nel campo delle infrastrutture per l'energia pulita e delle tecnologie di cattura del carbonio 

ST. LOUIS (2 aprile 2026) - Emerson (NYSE: EMR), leader mondiale nel settore dell'automazione, è stata scelta per realizzare l'automazione della centrale elettrica da 2 miliardi di dollari di Strategic Biofuels, il progetto destinato a diventare un punto di riferimento di proprietà della Louisiana Green Fuels (LGF), nella Caldwell Parish. Il progetto prevede la costruzione di una centrale elettrica a legna completamente integrata con un sistema di cattura e sequestro del carbonio (CCS) su scala commerciale, in grado di fornire energia a impatto zero in termini di emissioni di carbonio alla rete elettrica della Louisiana.

A regime, LGF convertirà 1,3 milioni di tonnellate di residui forestali all'anno (materiale altrimenti destinato a decomporsi o bruciare) in energia a base rinnovabile, catturando e immagazzinando in modo permanente 1,1 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno in formazioni geologiche sicure a più di un chilometro di profondità. Da progetto, saranno generati 100 megawatt di energia elettrica pulita e immediatamente utilizzabile, che trasformeranno la Louisiana in un leader nella produzione di energia a impatto zero.

"Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale per la Caldwell Parish e per l'indipendenza energetica, a supporto del futuro dello Stato della Louisiana", ha dichiarato Paul Schubert, Ph.D., CEO di Strategic Biofuels. "Emerson è un leader del settore dell'automazione dei processi e, grazie alle sue vaste esperienza e competenza nel campo delle centrali elettriche a biomassa e della cattura del carbonio, rappresenta il partner ideale per il nostro progetto. Siamo consapevoli che l'apporto di Emerson sarà fondamentale per la realizzazione del progetto nei tempi previsti". 

Per ottimizzare le operazioni integrate dell'impianto, Emerson implementerà la sua piattaforma DeltaV™ Automation, insieme a una gamma completa di tecnologie avanzate per l'automazione, la misura e l'affidabilità. Il portafoglio di prodotti di Emerson (che comprende il marchio Rosemount™ per il rilevamento intelligente, le valvole di controllo, le valvole di isolamento, i dispositivi di protezione dalla pressione, i marchi Micro Motion™ e Flexim™ per le soluzioni di analisi dei gas e della portata e il marchio AspenTech® per il software di gestione dei dati) garantirà la visibilità ad alta precisione e gli strumenti di ottimizzazione dinamica necessari per un sistema energetico a impatto zero unico nel suo genere.

"«Strategic Biofuels sta tracciando un nuovo percorso verso un'energia pulita e resiliente, trasformando la biomassa di scarto in energia affidabile ed eliminando in modo permanente il carbonio dall'atmosfera", ha affermato Mike Train, Chief Sustainability Officer di Emerson. "Emerson è orgogliosa di partecipare a questo progetto all’avanguardia con le tecnologie di automazione e l’esperienza in ambito CCS necessarie per garantire un funzionamento sicuro, efficiente e continuo degli impianti di generazione di energia pulita di nuova generazione".

Grazie alle sue competenze nell'automazione end-to-end e a decenni di esperienza nel supporto di infrastrutture per la transizione energetica, Emerson aiuterà LGF a ottimizzare l'efficienza, ridurre i rischi operativi e realizzare la propria visione, ovvero creare un percorso replicabile e commercialmente implementabile verso un'energia a impatto zero.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.

Informazioni su Strategic Biofuels
Strategic Biofuels è un'azienda che sviluppa progetti per promuovere soluzioni nel campo delle energie rinnovabili. Il progetto di punta dell'azienda, LGF, nel nord-est della Louisiana, sarà realizzato in più fasi, a partire da una centrale elettrica da 100 MW alimentata da energia pulita e dotata di un sistema di cattura e sequestro del carbonio in loco. Scopri di più su Strategic Biofuels e il progetto LGF visitando il sito: strategicbiofuels.com.