Trabalhe com mais inteligência, rapidez e eficiência
Não requer autorização de trabalho a quente. Sem escaladas. Sem incertezas. A tecnologia Bluetooth permite que você configure, mantenha ou resolva problemas de instrumentos de campo em movimento para realizar ciclos com rapidez, resolver problemas simples e abordar o que precisa de atenção imediata. A interface do aplicativo AMS Device Configurator oferece uma experiência consistente entre os produtos da Emerson e fornece acesso conveniente às informações. O suporte à tecnologia Bluetooth da Emerson no AMS Device Configurator está disponível nos sistemas operacionais Android™, Windows e iOS, além do AMS Trex Device Communicator. Descubra um processo mais simples para executar tarefas de rotina sem necessidade de conexão física.
1. Produtividade
Localize com rapidez os dispositivos de campo e execute tarefas relacionadas à configuração, status do dispositivo e diagnósticos.
2. Confiabilidade
Os dispositivos estão protegidos contra exposição desnecessária ao meio ambiente, aumentando a confiabilidade do dispositivo e do processo.
3. Segurança
Acesse as informações do dispositivo de um local seguro com menos equipamentos e menos tempo em áreas classificadas.
Conectividade Bluetooth
Não se preocupe em ter que aprender outro programa de software. O aplicativo Bluetooth do AMS Device Configurator usa descritores de dispositivo para se comunicar com instrumentos de campo e fornece uma experiência de aplicativo semelhante ao AMS Device Manager e ao AMS Trex, em velocidades de comunicação até 10 vezes mais rápidas do que as conexões HART® tradicionais.
Vídeos

Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
Faça o diagnóstico de problemas rapidamente com acesso a todos os dispositivos próximos ao técnico em velocidades até 10 vezes mais rápidas do que as conexões HART® tradicionais. Melhore a segurança do pessoal e aumente a eficiência. Não há necessidade de remover as tampas da caixa. Sem escalar tanques ou andaimes; é como um display remoto na palma da sua mão.
Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
How to connect to an Emerson Device over Bluetooth® Technology
Rosemount 3408 Level Transmitter with Bluetooth® Enabled Technology
Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter New Capabilities
The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
AMS Trex Device Communicator | The Next Generation is Here — Now with Bluetooth® connectivity
Recursos
Produtos em destaque
Perguntas frequentes
Noções básicas de conectividade Bluetooth
A conectividade Bluetooth® permite que os técnicos configurem, mantenham e solucionem problemas dos instrumentos de campo Emerson sem fio a até 15 metros de distância, sem abrir as caixas do transmissor dos dispositivos ou exigir uma conexão física. Usando o aplicativo AMS Device Configurator em um dispositivo móvel, PC com Windows ou o AMS Trex™ 2 Device Communicator, as equipes de campo podem acessar sem fio o status do dispositivo, diagnósticos e dados de configuração em velocidades até 10 vezes mais rápidas do que as conexões HART® tradicionais.
A conectividade Bluetooth elimina o tempo, o custo e o risco de se conectar fisicamente a dispositivos de campo. Os benefícios incluem:
- Não são necessárias autorizações de trabalho a quente para tarefas de configuração de rotina
- Não escale tanques, andaimes ou abra caixas do transmissor para alcançar dispositivos
- Sem exposição de componentes internos a ambientes adversos, melhorando a confiabilidade do dispositivo
- Acesso remoto e seguro ao dispositivo em locais perigosos, congestionados ou de difícil acesso
- Resolução de problemas mais rápida com transmissão de dados do dispositivo em tempo real para a ferramenta do técnico
Para as equipes de manutenção, isso significa mais dispositivos atendidos por turno, sem a necessidade de ferramentas especializadas, e menos risco para o pessoal e os equipamentos.
Dispositivos e compatibilidades
O AMS Device Configurator é o aplicativo móvel e para PC gratuito da Emerson para conexão com instrumentos de campo habilitados com conectividade Bluetooth®. Está disponível em:
- Andróide
- PC Windows
- AMS Trex™ 2 Device Communicator
- Ios
O aplicativo usa descritores de dispositivo (DDs) para proporcionar uma experiência consistente e familiar em todos os produtos da Emerson, para que os técnicos não precisem aprender uma ferramenta de software separada para aproveitar os benefícios da conectividade Bluetooth.
Segurança, proteção e áreas perigosas
Sim. A implementação de conectividade Bluetooth® da Emerson inclui várias camadas de segurança:
- Transferências de dados criptografadas entre o dispositivo e o aplicativo AMS Device Configurator
- Proteção por senha com controles de acesso baseados em funções
- Emparelhamento de dispositivo autenticado para evitar acesso não autorizado
- Essa abordagem em camadas ajuda a manter a comunicação segura, ao mesmo tempo em que permite a configuração de dispositivo e o diagnóstico convenientes do dispositivo local.
Sim. A conectividade Bluetooth foi projetada especificamente para permitir um acesso mais seguro aos dispositivos em locais perigosos, congestionados e de difícil acesso. Como o técnico pode se conectar a uma distância de até 50 pés, não é necessário abrir o invólucro do dispositivo, expor componentes internos ou colocar o pessoal em contato direto com equipamentos instalados em áreas classificadas. Para os técnicos que precisam trabalhar diretamente no dispositivo, o AMS Trex™ 2 Device Communicator possui certificação de segurança intrínseca e combina conexões Bluetooth e físicas HART®, WirelessHART® e Foundation Fieldbus™ em uma única ferramenta robusta.
Produtividade e fluxo de trabalho
A conectividade Bluetooth se conecta diretamente aos fluxos de trabalho que suas equipes já usam:
- A mesma interface de descritor do dispositivo (DD) que o AMS Device Manager e o AMS Trex™ 2 para uma experiência familiar
- Transmissão de estado ao vivo para que os técnicos possam identificar os dispositivos que precisam de atenção antes de chegar até eles
- Salve e envie configurações de dispositivo sem a necessidade de uma conexão física em velocidades até 10 vezes mais rápidas do que o HART® tradicional
- Atualizações de firmware mais rápidas em velocidades até 10 vezes mais rápidas do que o HART® tradicional
- Transmissão de estado ao vivo para que os técnicos possam identificar os dispositivos que precisam de atenção antes de chegar até eles
- Isso significa menos tempo em tarefas rotineiras e mais tempo no trabalho que precisa de experiência humana.