Emersons Vision einer Boundless Automation treibt neue Technologien für eine Automatisierungsplattform der nächsten Generation voran

Fallback image

Emerson liefert nun die ersten Technologien zur Unterstützung seiner Vision der grenzenlosen Automatisierung, die sich bereits auf Projekte auswirken, die Prozesshersteller heute entwickeln und umsetzen. Hochauflösendes Bild

Neue Lösungen für intelligentere, sicherere, optimierte und nachhaltige industrielle Betriebsabläufe

AUSTIN, Texas (4. Okt. 2023) – Emerson (NYSE: EMR), ein weltweit führendes Technologie- und Softwareunternehmen, hat die erste einer Reihe von neuen Technologieversionen angekündigt, die auf seiner Vision der Boundless Automation™ aufbauen und als Grundlage für seine softwarezentrierte industrielle Automatisierungsarchitektur der nächsten Generation dienen. Die neuen Technologieversionen werden über ein traditionelles Automatisierungssystem hinausgehen und eine fortschrittlichere Automatisierungsplattform schaffen, die Daten sowohl für Menschen als auch für die Maschinen der künstlichen Intelligenz (KI), die die Funktionsweise der Welt prägen, kontextualisiert und demokratisiert.  

„Boundless Automation™ ist eine große Vision, aber auch eine reale Vision, die auf aufregenden neuen Technologien basiert, die heute schon verfügbar sind und in den nächsten zwei bis drei Jahren noch hinzukommen werden“, sagte Nathan Pettus, Präsident des Geschäftsbereiches Prozesssysteme und -lösungen von Emerson. „Die Lösungen, die unsere Vision zum Leben erwecken, werden konkrete Auswirkungen auf die Projekte haben, die unsere Kunden gerade entwickeln. Diese Innovationen werden Datensilos in Bereichen wie Sensorik, Analytik, Zuverlässigkeit und Steuerung aufbrechen, indem sie ein einziges Ökosystem nahtlos verbundener Technologien schaffen, die kontextbezogene Daten vom intelligenten Feld über die Peripherie bis in die Cloud übertragen.“ 

Emerson Technologien unterstützen Vision der neuen, grenzenlosen Automatisierung

Das Unternehmen stellte seine neue DeltaV™ Edge-Umgebung auf der Emerson Exchange Immerse vor, bei der führende Vertreter:innen der Industrietechnologie aus der ganzen Welt zusammenkommen, um gemeinsam an den Herausforderungen der Branche zu arbeiten, z. B. an den unterschiedlichen Softwaresystemen, die eine Hürde für die Konnektivität in der gesamten Wertschöpfungskette bilden. Die DeltaV Edge-Umgebung von Emerson bietet sicherere Möglichkeiten, Daten von der Automatisierungsplattform dorthin zu übertragen, wo sie benötigt werden (Data Lakes, Data Scientists, Analyseanwendungen in der Cloud, Warenwirtschaftssysteme usw.), ohne wertvollen betrieblichen Kontext zu verlieren. 

Emerson gab zudem die Einführung von Technologien bekannt, welche die höhere Bandbreite und eigensichere Konnektivität von Ethernet Advanced Physical Layer (APL) unterstützen. Durch die Markteinführung von Technologien, die APL über ein breiteres Spektrum von Protokollen ermöglichen, erleichtert Emerson seinen Kunden die Integration einer breiten Palette intelligenter Feldgeräte in die DeltaV™ Automatisierungsplattform, was die Transparenz verbessert und Anwender und Systeme in die Lage versetzt, die komplexesten Probleme und Systeminteraktionen eines Unternehmens zu bewältigen. 

Im Zuge der Umstellung bei Emerson auf eine zunehmend softwaredefinierte Plattform und die Eliminierung herkömmlicher Server- und Speichersilos ermöglicht der neue DeltaV PK Flex-Controller den Anwendern die Nutzung von Services auf Abonnementbasis. Somit haben sie die Möglichkeit, nur die Technologien zu nutzen, die sie benötigen, und jederzeit flexibel Funktionalitäten hinzuzufügen. Abonnementoptionen befähigen die Teams außerdem, Kapitalkosten zu senken und Ausgaben in das Betriebskostenbudget zu verlagern. In der nächsten Phase wird Emerson sein Abonnement-Portfolio um mehr als 16 Services erweitern und Kunden flexiblere Geschäftsmodelle bieten, mit denen sie Innovation und Wachstum mit Leichtigkeit vorantreiben können. 

Emerson hat zudem neue Cloud-gehostete Software-as-a-Service-Lösungen hinzugefügt, die Daten von der Edge in die Cloud verlagern und die Kombination von Cloud-Daten mit KI-Tools unterstützen, damit Personal weitergebildet und der bestehende Personalmangel ausgeglichen werden kann. Die KI-Analysetools, wie AMS Optics und Aspen Mtell®,können Teams beim Erstellen von Modellen für prädiktive und präskriptive Wartungsstrategien unterstützen. Dies kann eine autonome Anlage erschließen und gleichzeitig ein neues Paradigma zentralisierter Abläufe schaffen, bei denen hochqualifiziertes Personal mit KI zusammenarbeitet.  

Umfangreichere Echtzeit-Analysen

Erweiterte Konnektivität bringt mehr Assets, Geräte und Daten mit sich, weshalb Teams leistungsfähigere Tools benötigen, mit denen sie die Informationen aus vielen verschiedenen Quellen verwalten und nutzen können. Die Ovation Green™ Lösungen von Emerson, wie Software für das Anlagenmanagement und ein System zur Überwachung, Steuerung und Datenerfassung (SCADA), stellen ein leistungsstarkes Technologiepaket dar, mit dem die Anlagen für erneuerbare Energie eines Versorgungsunternehmens in einem einzigen Management-Tool zusammengefasst werden können. Dies vereinheitlicht die Daten und schafft die Voraussetzungen für eine ganzheitliche Automatisierung des gesamten Stromnetzes. In ähnlicher Weise geben Tools wie AMS Data Server Zuverlässigkeitsdaten frei, wodurch es einfacher wird, wichtige Informationen aus dem intelligenten Feld zur Nutzung durch funktionsübergreifende Teams in Cloud-basierte Anwendungen zu übertragen.

„Diese neuen Technologien von Emerson können bereits heute in die Planung von Investitionsvorhaben einbezogen werden und Unternehmen dabei unterstützen, sich besser auf die sich schnell nähernde Zukunft der Automatisierung vorzubereiten, die durch einen Wandel hin zu einer effizienteren, nachhaltigeren Produktion angetrieben wird“, so Pettus. 

Die auf der Exchange Immerse vorgestellten neuen Automatisierungstechnologien von Emerson tragen zur Optimierung von Leistung, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Produktion in Schlüsselindustrien unter anderem Spezialchemie, Energie, Life Sciences, Bergbau und Energieerzeugung bei.  

Weitere Informationen über Emersons Boundless Automation finden Sie unter Emerson.com/BoundlessAutomation.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Denise Clarke 
+1 512-587-5879
denise.clarke@fleishman.com