Raffina più intelligente: tecnologie di automazione per l'eccellenza nella lavorazione del litio

Raffinazione del litio

Tecnologie di automazione che guidano la raffinazione del litio efficiente, coerente e ottimizzata per applicazioni di batteria per EV.

Galaxy Mining Lithium and Spodumene extraction and processing plant in Ravensthorpe Western Australia
Scopri le soluzioni

Ottimizzazione della raffinazione del litio con un'automazione avanzata e un controllo di processo intelligente

Aumenta purezza, resa e sostenibilità con un'automazione intelligente in tutte le vostre operazioni di raffinazione.

Emerson consente alle raffinerie di litio di ottenere una maggiore purezza, maggiore resa e operazioni sostenibili attraverso automazione avanzata, misurazioni precise e analisi intelligenti.

Tecnologie innovative

Soluzioni EVB in azione

Le soluzioni di Emerson sfruttano tecnologia, software e servizi di automazione per aiutare le industrie a ottenere maggiore efficienza, maggiore sicurezza e operazioni sostenibili in tutta la catena del valore.

Monitoraggio delle prestazioni della valvola per ottimizzare la produzione e ridurre i costi

Risposte degli esperti per un settore in rapida evoluzione

Domande frequenti

Con l'accelerazione della domanda globale di litio a batteria, le operazioni di raffinazione devono soddisfare una pressione crescente per scalare in modo efficiente, ridurre l'impatto ambientale e garantire la qualità del prodotto. Questa sezione delle domande frequenti affronta le domande più comuni.

Il litio è isolato e raffinato attraverso una serie di processi chimici che trasformano il litio grezzo in una forma vendibile. Il processo inizia con l'estrazione di minerali ricchi di litio dalla terra, che possono essere da estrazione di minerali o salamoia. Le materie prime vengono quindi concentrate per separare il litio da altri minerali, utilizzando tecniche come schiacciamento e triturazione, flottazione e lisciviazione. Il litio raffinato viene poi purificato mediante precipitazione e filtrazione per raggiungere livelli di purezza elevati, rendendolo adatto per l'uso in batterie e altre applicazioni.

I materiali grezzi critici utilizzati nella produzione di batterie agli ioni di litio (LIB) includono il litio, la grafite, il cobalto e il manganese. Con l'aumento dell'utilizzo di veicoli elettrici, la produzione di batterie al litio per EV sta diventando una fonte di domanda sempre più importante.

La produzione di componenti per batterie al litio (o celle di batterie) viene eseguita in set di elettrodi, poi assemblati in celle di batterie. Per produrre elettricità, le batterie EV al litio trasportano internamente gli ioni di litio da uno strato, denominato anodo, a un altro, il catodo. I due strati sono separati da un altro strato, l'elettrolita.

Ogni generazione di design di batteria (cilindrica, prismatica, a sacchetto polimerico e ora a stato solido) sfida i limiti tecnici e richiede sempre di più dalla tecnologia di assemblaggio delle batterie. Le soluzioni di saldatura a ultrasuoni legano in modo affidabile i metalli più sottili e delicati e le pellicole ibride avanzate necessarie per costruire batterie ad alta densità energetica.

 

L'estrazione del litio è attualmente limitata ad Australia, Cile e Argentina e ad alcune aziende, con solo quattro aziende che controllano quasi il 60% della produzione globale. Tuttavia, il boom degli ultimi anni ha dimostrato che il mercato del litio sta affrontando importanti cambiamenti. Accanto all'espansione delle strutture esistenti, sono in corso la programmazione e l'attuazione di progetti su vasta scala in altri Paesi, come il Canada, il Messico e la Bolivia. Anche l'Europa ha un grande potenziale.