Fallback image

O sistema de execução de produção DeltaV™ proporciona certeza operacional

Obtenha maior produtividade e simplifique as operações de fabricação com as soluções de ponta do DeltaV MES. Utilizando o DeltaV MES, nossa abordagem aprimora a gestão de ativos e acelera a geração de registros de batelada, especificamente adaptada para o setor de ciências biológicas garantindo processos de produção mais suaves e eficientes. 

Perguntas frequentes sobre o cumprimento dos cronogramas de produção

A manutenção preditiva é uma estratégia que usa análises de dados para identificar padrões e prever falhas nos equipamentos, permitindo monitorar e diagnosticar problemas nos equipamentos em tempo real. Isso garante a manutenção ideal, custos reduzidos e maior tempo de atividade.  

A manutenção programada não usa análises e apenas programa uma hora para realizar a manutenção. Essa estratégia tem algumas desvantagens. Primeiro, o equipamento pode precisar de manutenção antes de ela ser programada, podendo assim apresentar mau funcionamento e interromper a produção, causando grandes custos de manutenção e interrupção da produção. Em segundo lugar, as empresas podem acabar sendo fechadas para manutenção e descobrirem que o equipamento não precisava de manutenção, causando, assim, uma paralisação desnecessária da produção. 

Software industrial, como DeltaV Predictive Maintenance, monitora o estado do equipamento em tempo real, verificando informações importantes de integridade e enviando notificações aos operadores do equipamento quando os parâmetros de integridade observados estiverem fora da faixa operacional normal esperada. O software diagnostica e identifica os avisos de integridade antes que eles se transformem em problemas, possivelmente levando a interrupções. 

Um sistema de modelagem em tempo real é um software que pode criar e executar modelos de computador em tempo real de instalações e equipamentos de produção. O modelo pode simular os resultados comportamentais do processo como acontece no mundo real. O sistema Real-Time Scheduling  da Emerson pode modelar qualquer instalação, operação ou processo para sempre criar uma programação viável em tempo real, detectar gargalos e considerar a variabilidade, dando visibilidade em tempo real ao estado atual das programações de produção e os efeitos de ondulação de quaisquer alterações na programação.

Há muitos fatores que podem melhorar o desempenho da produção, seja uma área de fabricação, uma linha de produção ou uma unidade individual. Os cinco principais são:

  1. Identificar gargalos nos processos de produção: limitações nos recursos de produção (equipamentos, operadores, limitações físicas de processo etc.) afetam a eficiência da produção e causam restrições. A gestão de equipamentos em toda a instalação e os fluxos de trabalho integrados podem ser usados para garantir que as organizações possam ajustar os cronogramas com base em dados em tempo real. O sistema Real-Time Scheduling da Emerson gerencia efetivamente ajustes em tempo real das programações para garantir uma programação sempre viável e pode ser usado para analisar gargalos e ajustar programações para perturbações do processo.
  2. Implemente um programa de melhoria contínua: revisar e aprimorar regularmente o processo garante que ele opere com eficiência máxima.  Com o software adequado, é possível melhorar continuamente o desempenho da produção.  Por exemplo, o Aspen ProMV cria alertas antecipados e precisos sobre a saúde do processo, fornecendo insights para evitar produção fora de especificação, manter a eficiência e otimizar rapidamente as operações. 
  3. Investir no treinamento e desenvolvimento dos funcionários: funcionários bem treinados são mais propensos a serem eficientes e entender como lidar com desvios. Com o DeltaV Mimic Foundation da Emerson, uma simulação precisa em tempo real de como a planta se comporta com gráficos e controles verdadeiros da planta, os operadores podem aprender como gerenciar desafios, minimizando os erros no trabalho. 
  4. Certificar-se de que o equipamento seja mantido adequadamente: a manutenção frequente do equipamento pode ajudar a evitar avarias e garantir que o equipamento esteja operando com máxima eficiência. E agendar manutenção apenas quando se prevê necessário economiza tempo e custos. Ter os sensores e instrumentos certos em equipamentos que fornecem dados em tempo real indicará se e quando pode haver uma falha antes que se torne um problema. Uma solução como AspenTech Mtell® prevê quando a manutenção é inevitável e anexa uma análise de causa-raiz para que o problema possa ser resolvido permanentemente de maneira eficiente.  
  5. Implementar um programa de medição de confiabilidade: isso envolve monitorar regularmente o processo de produção para garantir que os produtos atendam aos padrões de qualidade especificados. Usando dispositivos wireless, como um transmissor de temperatura wireless Rosemount, transmissor acústico Rosemount, aplicativos Plantweb Insight e AMS Vibration Monitoring,  forneça dados efetivos em tempo real sobre os equipamentos para que a otimização possa ocorrer durante a produção.

Explorar mais soluções