¿Cuáles son las soluciones actuales de control de presión sostenibles?
La sostenibilidad se ha convertido en una parte integral de los debates sobre la seguridad energética y el aseguramiento del crecimiento económico. Con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050, muchos países han introducido legislación que incluye subsidios, junto con inversiones públicas y privadas, para fomentar el uso de energías renovables en lugar de los combustibles fósiles tradicionales.
Emerson ofrece una gama completa de soluciones que abordan los retos actuales de reducción de emisiones mediante la producción de hidrógeno, el servicio y la mezcla de hidrógeno y energías renovables en las tuberías de gas natural.
Si bien no hay un único camino hacia la descarbonización, la conocida frase “transición energética” deja claro que el progreso se logra mediante soluciones escalables para el presente y el futuro.
Videos de soluciones de control de presión sostenible

Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Shaping the Future: Hydrogen Testing Facility in El Campo, Texas
Soluciones aplicadas: mezcla de hidrógeno y GNR
Soluciones probadas de RNG e hidrógeno
Soluciones de medición y regulación de gas Tartarini de Emerson
Preguntas frecuentes: Mezcla de gas natural renovable e hidrógeno
El término "renovable" describe una fuente de energía que puede reponerse al ritmo en que se utiliza mediante ciclos ecológicos naturales. Fuentes como el viento, la luz solar y el agua se generan de forma natural, están disponibles en cantidades ilimitadas y pueden reutilizarse. El gas natural es un combustible fósil que se forma bajo la superficie terrestre a partir de materia orgánica en descomposición durante millones de años y se considera no renovable.
Conocido con diversos nombres, como gas de compost, gas de pantano y gas de marisma, el biogás se produce de forma natural a partir de la descomposición de residuos orgánicos. Es una mezcla de gases, principalmente metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y siloxanos. Cuando la materia orgánica, como el estiércol animal, los restos de comida, las aguas residuales y las aguas negras, se somete a una digestión anaeróbica (sin aire), los microorganismos la descomponen mediante fermentación para liberar biogás. Debido a su alto contenido de metano, el biogás es inflamable y puede purificarse aún más para producir biometano o gas natural renovable.
Los residuos orgánicos en vertederos (comida, papel, desechos de jardín, etc.) producen una mezcla de gases a medida que se descomponen. El metano, el dióxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles de la mezcla se desplazan hacia arriba por los poros y tienen importantes efectos negativos en el medio ambiente. El metano tiene un efecto de calentamiento en el ambiente entre 28 y 36 veces mayor que el del CO2, lo que se traduce en un impacto más significativo. Por lo tanto, capturar el gas fugitivo en vertederos para procesarlo, purificarlo y mejorarlo hasta alcanzar la calidad requerida para gasoductos reduce las emisiones y puede reemplazar combustibles fósiles de alto contenido de carbono por combustibles renovables de bajo contenido de carbono.
El gas natural renovable (Renewable Natural Gas, RNG) es un término utilizado para describir el biogás que se ha mejorado para su uso en lugar del gas natural convencional. Se produce a partir de múltiples fuentes, incluidas vertederos, granjas, aguas residuales y residuos orgánicos municipales. El biogás crudo se capta y purifica para una variedad de usos finales: como combustible para el transporte, en aplicaciones de calefacción, generación de electricidad y como materia prima para bioproductos. La capacidad de integrar el GNR en la infraestructura de gas existente acelera la transición hacia un suministro de energía neutro en carbono.
El hidrógeno es una de las moléculas más pequeñas y, por lo tanto, tiende a filtrarse con mayor facilidad que el gas natural. De hecho, el hidrógeno puede tener hasta tres veces más fugas que el gas natural en una base volumétrica debido a su baja densidad. Las moléculas de hidrógeno también pueden permear directamente a través de metales y elastómeros. La creciente cartera de Emerson incluye patines de mezcla de hidrógeno y productos de control de presión, diseñados para cumplir con las normas de la industria y probados para mitigar el riesgo de fugas y permeación.
El gas natural renovable (Renewable Natural Gas, RNG) es un término utilizado para describir el biogás que se mejoró para su uso en lugar del gas natural convencional. Se produce a partir de múltiples fuentes, incluidas vertederos, granjas, aguas residuales y residuos orgánicos municipales. El biogás crudo se capta y purifica para una variedad de usos finales: como combustible para el transporte, en aplicaciones de calefacción, generación de electricidad y como materia prima para bioproductos. La capacidad de combinar el GNR en la infraestructura de gas existente acelera la transición a un suministro de energía neutro de carbono.